主题中讨论的其他器件:UCC27424、 UCC27624-Q1、 UCC27624
大家好、
我们正在考虑将 UCC27424替换为 UCC27424-Q1。
一些规格(TD1、td2)不同、是否为拼写错误?

此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们正在考虑将 UCC27424替换为 UCC27424-Q1。
一些规格(TD1、td2)不同、是否为拼写错误?

此致、
Hirotsugu、您好!
感谢您联系 E2E!
这两款器件的数据表规格都是正确的。
由于您希望使用汽车级驱动器替代 UCC27424、您是否考虑过 UCC27624-Q1?
UCC27624-Q1是我们通过汽车认证的全新低侧栅极驱动器! UCC27624-Q1是一款5A 双通道栅极驱动器、可在其输入引脚上处理高达-10V 的电压、并且具有优于 UCC27424-Q1的时序特性。它与 UCC27424-Q1引脚对引脚兼容。 我将随附以下产品页面:
UCC27624-Q1: https://www.ti.com/product/UCC27624-Q1
我希望这对您有所帮助!
谢谢、
Kevin
Hirotsugu-San、
感谢您的再次光临!
某些规格可能会发生变化、因为-Q1版本的器件必须通过 AEC-Q100测试、这可能会导致一些微小的规格变化。
是的、您可以从非自动切换到自动!
您是否需要符合汽车标准的器件?
如果不是、还会提供 UCC27624、这是 UCC27624-Q1的工业版本。
期待再次听到!
谢谢、
Kevin Kosta