This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920EVM:BQ769x0评估软件显示"不正确的电压值"

Guru**** 1861030 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920EVM, EV2400, BQ76920
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113554/bq76920evm-bq769x0-evaluation-software-show-incorrect-voltage-value

器件型号:BQ76920EVM
主题中讨论的其他器件: EV2400BQ76920

您好、先生、

我们的设备为 EV2400 + BQ76920EVM +电源(附图)  

我们遵循 SLVU924D bq76920评估模块用户指南2.2.1 AFE 快速入门、

8.将一个最小电流为250mA 的0V 直流电源连接到“BATT”端子并调整到
约18V  

10.启动 bq769X0评估软件。 此时应显示 GUI。 单击 Scan (扫描)框以启用
重复更新显示屏。 可以在部件范围内调整电源以进行观察
更改了 GUI 显示堆栈 V/T/I 部分中的电压。

请参阅随附的图片。

电池电压应为18、而不是16.370

 电压单元1应为3.6、而不是0.05

 电压单元2应为3.6、而不是4.392

 电压电池3应为3.6、而不是 3.991

 电压电池4应为3.6、而不是 3.994

 电压单元5应为3.6、而不是3.991

尽管我们关闭系统、然后再次启动、但这种故障情况仍然相同。

请帮助我们检查问题出在哪里?

这是否意味着应该更换硬件组件(靠近电压单元1)或其他部件?

谢谢!!

Voltage 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的分流器和接头看起来正确。 再次检查所有电池仿真器开关是否均已打开、并使用评估软件清除电路板上的任何故障。  

    没有足够的详细信息来了解组件是否需要更换。 您可以通过将电阻器和电容器值与 EVM 用户指南上的原理图进行比较来进行检查。  

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Perez、

    感谢您的回复。

    电池仿真器切换的图片如下所示、

    您认为我们应该先测量并比较 R1~R9和 C1~C6吗?

    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Perez、

    拔下电源后、我测量 R1~R9。

    R1=0.12

    R2=0.12

    R3=9.915K

    R4=99.79

    R5=99.69

    R6=99.95

    R7 = 99.68

    R8=74.88 (应为100)

    R9=74.83 (应为100)

    我们是否需要测量另一个硬件组件?

    谢谢、

    Wawafish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电池仿真器电阻分压器的组件可能会损坏。 在所有其他电池输入上、应该作为"电池1"下降的电压会下降、这说明了更高的电压读数。  

    检查以下这些电阻器值。

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Perez、

    感谢您的回复、我们如您所述检查电阻器。

    R64 = 1000

    R65 =1000

    R66 =199.68

    R67 =199.82

    R68 = 199.46

    R69 = 200.34

    R70 = 99.97 (应为200)

    我们是否需要将 R70电阻器替换为200欧姆?

    谢谢、

    Wawafish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、R70应为200欧姆电阻器。 较小的值可能会解释您看到的问题、因为它会将电池1电压设置得非常低(数据表中电池1的最小电压为2V)。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在移除 R70电阻器后、如果没有断开、我们测量 R70电阻器为200欧姆。

    我们发现电阻器值受"S3 76SB07ST"开关的影响。

    如果7和8连接--- R70值为100欧姆

    如果7和8未连接--- R70值为200欧姆

    但我们需要"7和8连接"、然后 R70值将为100欧姆、

    您是否知道为什么会更改"7和8连接">> R70电阻器?

    谢谢!!

    Wawafish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经在连接了7和8的情况下测试了电阻器、我的电阻器值仍读为200欧姆。 听起来、您的 EVM 在某个地方可能会出现短路。 如果可以、我将验证新 EVM 上的行为是否正确。

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我提供了有关此问题的一个线索。

    EVM 板是以前的所有器件。

    在 bq769x0评估软件中设置电芯平衡1寄存器 CB5/CB4/CB3/CB2/CB1=1后、

    然后电压值错误、电阻器错误、即使再次断电和上电、问题仍然存在、

    您能否根据此线索向我们提供修复 EVM 板的建议?

    谢谢!

    Wawafish    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我们尝试和诊断此板上的问题之前、您是否可以尝试在另一个 EVM 上重现问题? IC 可能会损坏。 确保另一块板正常工作、然后将损坏的板上的 IC 更换到正常工作的板上、并报告结果。 此外、将良好的 IC 放在损坏的电路板上并报告结果。  

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、但我们没有其他 EVM、

    您的意思是 此 IC "BQ7692000PW"中的" IC 可能已损坏"

    我在 TI 网站上搜索、发现  BQ7692000PW 已缺货。

    请帮助我们了解如何获取 BQ7692000PW IC?

    谢谢。

    Wawafish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以申请 BQ7692000PWR IC 的样片。 这些是相同的芯片。

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们立即在我的 EVM 板中获取并返工新的 BQ7692000PW IC、

    (正常行为)我们在未连接 S3开关时发现 R66=R67=R68=R69=R70=200欧姆。

    (奇怪的行为)如果我们连接 S3开关(1连接14、2连接13、3连接12、4连接11、5连接10、6连接9、7连接8)

    R67将为0.34 Ω、R66=R68=R69=R70=190 Ω、

    您能否向我们提供有关如何纠正此问题的建议?

    谢谢。

    Wawafish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾听到更换 IC 没有任何帮助。 这让我相信 EVM 板出现故障。 如果您认为部件在得到时出现故障、则可以发起客户退货。 请按照本页上的适用说明进行操作。 https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html 

    否则、我会购买另一个 EVM。

    谢谢、
    Caleb