主题中讨论的其他器件: EV2400、 BQ76920
您好、先生、
我们的设备为 EV2400 + BQ76920EVM +电源(附图)
我们遵循 SLVU924D bq76920评估模块用户指南2.2.1 AFE 快速入门、
8.将一个最小电流为250mA 的0V 直流电源连接到“BATT”端子并调整到
约18V
10.启动 bq769X0评估软件。 此时应显示 GUI。 单击 Scan (扫描)框以启用
重复更新显示屏。 可以在部件范围内调整电源以进行观察
更改了 GUI 显示堆栈 V/T/I 部分中的电压。
请参阅随附的图片。
电池电压应为18、而不是16.370
电压单元1应为3.6、而不是0.05
电压单元2应为3.6、而不是4.392
电压电池3应为3.6、而不是 3.991
电压电池4应为3.6、而不是 3.994
电压单元5应为3.6、而不是3.991
尽管我们关闭系统、然后再次启动、但这种故障情况仍然相同。
请帮助我们检查问题出在哪里?
这是否意味着应该更换硬件组件(靠近电压单元1)或其他部件?
谢谢!!