This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 7.2kW 电池充电应用所需的转换器拓扑建议

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119696/converter-topology-suggestion-required-for-7-2kw-battery-charging-application

主题中讨论的其他器件:UCC28070UCC28950

您好!

您的专家推荐的以下转换器的最佳拓扑是哪种?

  • 用于电池充电的直流/直流转换器(CV/CC):输入380V 直流至420V 直流、隔离式输出200V 直流至344V 直流、7.2kW
  • 上述直流/直流转换器的 PFC 前端:85V AC 至285V AC 输入、单相50/60Hz

设计的重要考虑因素包括效率和尺寸以及成本。 分立式控制 IC 优于基于微控制器的控制。

此致、

Vijay Limaye