请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC28070、 UCC28950您好!
您的专家推荐的以下转换器的最佳拓扑是哪种?
- 用于电池充电的直流/直流转换器(CV/CC):输入380V 直流至420V 直流、隔离式输出200V 直流至344V 直流、7.2kW
- 上述直流/直流转换器的 PFC 前端:85V AC 至285V AC 输入、单相50/60Hz
设计的重要考虑因素包括效率和尺寸以及成本。 分立式控制 IC 优于基于微控制器的控制。
此致、
Vijay Limaye