This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130:故障分析

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115116/tps62130-failure-analysis

器件型号:TPS62130

您好的支持团队。

我们收到了客户关于故障分析信息的询问。

请回答随附文件中的问题吗?

e2e.ti.com/.../Failure-analysis-for-TPS62130.xlsx

如果您能为我们提供支持、我们将不胜感激。

谢谢、此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Higa!

    度假后,Amod 会回复您!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    我们将研究此分析、并在收到设计团队的回复后立即向您汇报最新情况。

    谢谢、
    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ammod-San

    感谢您的支持。

    我很期待收到您的回复。

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Higa!

    感谢您的反馈、Amod 将在您获得更新后回复您。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    很抱歉耽误你的时间。 我可以确认设计团队仍在研究此问题、一旦收到他们的回复、我将立即更新。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph-San、

    很抱歉、您太匆忙了、如果您有任何更新、请告知我们。
    Higa 是我的同事。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    约瑟夫明天会回复你!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shui-San、

    感谢你的答复。

    我们期待着听取约瑟夫·桑的详细资料。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shui-San 和 Joseph-San、

    如果您有任何更新、请尽快通知我们。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    很抱歉耽误你的时间。 我希望设计团队在第二天或第二天就这些信息做出回应。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph-San、

    感谢您的持续支持。

    我理解您的情况、但我们希望尽快阐明这一分析。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kato!

    约瑟夫将回答你的问题。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shui-San、

    感谢您的回答。

    我知道。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    请在以下链接中找到随附的工作表、了解您的故障分析信息。

    TPS62130故障分析客户表单

    设计团队注意到,某些操作模式(Fsw & FB (内部与外部))会影响分析中包含的结果。

    请告诉我这是您想要的。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph-San、

    感谢您提供详细信息。

    我将使用 Higa 确认此文件并返回给您。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph-San

    感谢您的友好支持!

    我对您的信息有疑问。

    问题1-1是 C3与电路断开连接的现象。

    我认为这个答案是、我们可以观察到输出电压上的 SW 节点脉冲。

    我的理解是否正确?

    此致、

    千兆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    如果 C3被断开并且只有一个电阻负载被连接、它实际上会形成一个 RL 电路并且输出电压 将取决于负载。 较高的 R 值将产生更接近 SW 节点脉冲的电压、较低的 R 值将在输出电压上产生更多的锯齿波形。  

    如果未连接负载(R=无穷 大),输出电压将与 SW 节点相同。

    为了演示这一点,我在断开 C3的情况下对降压功率级进行了简单的行为模拟:

    请注意、由于没有输出电容、实际器件将不稳定。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph-San

    感谢您的友好支持!

    我将向我的客户报告。

    此致、

    千兆