This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS50601A-SP:调节回路酸度

Guru**** 2318830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115155/tps50601a-sp-regulation-loop-rapidity

器件型号:TPS50601A-SP

您好!

我想代表 TPS50601A 上外部现象导致的丢失脉冲或双脉冲扰动的影响。  我目前正在为航天应用开发降压转换器仿真电路、而不是使用您的 SPICE 模型、因为这些模型不能满足我的需求。

我没有表示调节级(OTA、电流比较器、振荡器、限流器)、因为我没有足够的信息来创建模型。

为了满足我的需求、我只对 PWM 执行操作、通过在高侧和低侧开关上施加信号来模拟校正、通常由固定 PWM 信号命令。

在我的应用中、漏脉冲会产生特定的过压、我通过在漏脉冲后一个周期关闭低侧开关来仿真稳压。 所有这些都是为了获得最大偏差值、我对其他振荡不感兴趣。  

我担心的是调节环路的反应时间。  

在我的应用中、我将其固定为4.65µs μ s (一段切削信号周期)。 您认为  这是有代表性的时间吗?  

如果判断力不够、我可以提供有关我的电路(自电容器、COMP 引脚电路或其他电路)的更多信息。  

谢谢

Tom

PS:我已在我的最后一个 TT 中提出问题、但没有相应的主题标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我看到了你的问题,很快就会答复。  我将关闭上一个主题、并使用相应的主题标题回答该主题。

    谢谢

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    调节环路的环路带宽决定了电路对瞬态的响应速度或速度。   我不确定我是否完全理解您的需求以及"切断信号"的含义。  误差放大器的补偿电路通常会设置环路带宽、因此响应时间在很大程度上取决于您的外部电路。  作为一般经验法则、我们将环路带宽设置为转换器开关频率的~1/10。  

    谢谢

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    切断信号是 PWM 信号、它命令两个 MOSFET 开关。

     4.65µs、在215kHz (1 μ s)周期 内以及由两个10nF 电容器和一个3.01k 欧姆串联电阻器组成的补偿电路中、 您是否可以确定近似 BW?  
    如果我很理解、您可以设置补偿电路来设置 BW。 那么,使用哪些工具或计算工具呢?

    谢谢

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    产品文件夹中发布了一个 Excel 计算 器、用于在给定所需环路带宽和输出电容及其 ESR 的情况下计算补偿电路。   

    TPS50601A-SP 降压转换器计算器(修订版 A)

    谢谢

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了更准确地了解我的需求:  

    我的电路 µF 为:I (OUT)= 1.3A;Cout = 300µF Ω ESR = 0.055欧姆;Vout = 1.5V;Vin = 5.2V;Lout = 6.2 μ F

    我的需求如下:

    -如果 PWM 信号中出现脉冲丢失,最大输出电压值是多少? (在我的仿真中,我想知道在缺少多少个脉冲后 ,稳压将补偿过压?)
    -  如果发生双脉冲、则与最小 Vout 值相同。

    在其他情况下、我想知道交叉频率为26KHz 时、稳压环路是否足够快、足以在扰动之后直接进行补偿、或者在补偿到达之前它是否会增加或减少更多)  

    我可以通过一个示例对其进行映像:

     

    谢谢

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我不确定我们是否拥有这些信息、但会与设计人员核实他们是否有想法。  此外、我想知道您为什么要知道丢失脉冲的行为?  这是为了模拟潜在的单粒子效应吗?  请确保您已看到此器件的 SEE 辐射报告、其中显示了射束下方输出的瞬态行为。

    谢谢

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢 Christian 的帮助。

    实际上、它是为了模拟潜在的单粒子效应。

    我已经阅读了 SEA 报告、知道最大变化、但它与特定电路(负载杆菌、输出组件、频率补偿电路、输入组件等)相对应。 我们很难确定电路会以相同或更好或更糟糕的方式做出反应。 我们用于仿真效果。

    此外,您是否知道在内部设置会产生什么效果? 降压转换器、PWM 控制器或 ECSS 模板的其他构造函数假设 PWM 部分中存在缺少脉冲或双脉冲。 它不会出现在您的报告中。 您是否有此信息,如果是,是否可以披露?  

    此致

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    设计人员的初始反馈为:

    "如果他们对 GM 级误差放大器进行建模、将反馈和基准电压之间的误差转换为生成一个进入 COMP 引脚的电流、那么他们可以根据自己的补偿组件查看 COMP 电压对漏脉冲的反应速度。 我认为、VOUT 对漏脉冲的反应是由外部组件及其具有的负载捕获的。 那么、问题是、COMP 的反应是如何调整下一个脉冲的占空比的。"

    在 SE见 波束测试中、我们不知道到底是什么导致了瞬态上升。  我们有理论,但没有什么是决定性的。  我想问我们是否可以分享我们的理论。  但是、可能需要通过电子邮件进行讨论。  我会随时向您发布。

    谢谢

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    设计团队列出了以下"潜在"的 SE参见 事件原因、但实际上我们并不清楚哪些原因(如果有)实际上导致了瞬变。

    '这些组通常是由无法实现三重冗余的电路引起的。 通常使用独特引脚的模拟电路、如基准电压、基准电流、漏极开路输出等

     基准电压引脚–置位会导致驱动基准使用的外部组件的电路短路不稳定。

     使用一个独特的引脚对频率进行编程的振荡器–设置会在一个或几个周期的持续时间内导致小的频率变化、这是很难消除的。 因为它在独特的编程引脚上涉及一个精准且稳定的电流源。

     开漏引脚–通常具有一组下拉电阻、这是器件漏极固有的特性、因此无法避免。"

    谢谢

    Christian