您好、先生、
我们需要将电感器从0.22uH 更改为0.47uH、
由于开关频率为2.4MHz、因此我们计算出它大约为0.22uH、修改0.47uH 非常不同、是否存在风险?
条件如下:
输入电压:3.3V
输出电压:0.81V/1.23V
中国:22 μ F
COUT:44uF
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
我们需要将电感器从0.22uH 更改为0.47uH、
由于开关频率为2.4MHz、因此我们计算出它大约为0.22uH、修改0.47uH 非常不同、是否存在风险?
条件如下:
输入电压:3.3V
输出电压:0.81V/1.23V
中国:22 μ F
COUT:44uF
Tommy、您好!
您是否只愿意减少输出纹波? 如果是、您还可以通过将 VSET/模式拉至高电平来使用 FPWM 模式。
正如您可能在数据表中看到的、我建议使用0.22uH 电感器。 通过增加电感器值、您将减小电流斜率、这可能会破坏测量电流变化的内部电路、并最终导致无法识别输出/电流变化。
我建议 客户在 TPS62867EVM 上评估他们的设计、并查看该更改是否有助于他们满足要求。
如果您有其他问题、请告诉我。
非常感谢!
此致、
嗨、Tommy、
我有一些与您的用例足够接近的实验数据。 根据该数据、变化与负载成正比、范围为2.4MHz 至3.05MHz。
有关 DCS 转换器开关频率的简短评论:
DCS-Control 拓扑是基于准时的拓扑的一个示例、可有效提供许多应用所需的低噪声和快速瞬态响应。 虽然此拓扑的开关频率确实不同、但这种变化是可以理解、控制的、通常足以满足汽车、通信设备、测试和 测量以及工厂自动化等频率敏感型应用的需求。"
您将在以下应用手册中找到更多详细信息:
https://www.ti.com/lit/an/slyt646/slyt646.pdf
这是否澄清了您的疑虑?
此致
Nelson