大家好、
我对 LM5069的 OCP 有一个问题。
我的客户设计 Rsns 为43mR、将电流设置在1.3A 左右。
那么、我的问题是哪个参数会影响关断时间? 为什么 不能测量1.2us 左右的断路器时间?THx

我的测试 OCP 结果如下所示。
I = 1.2A 关断时间:60ms
I= 2A 关 断时间:15ms
I = 3A 关断时间:6ms
I=4A 关断时间:2.4ms
I = 5A 关断时间:0.96ms
CH1和 CH2是测量的 Rsns (在电阻器上使用正探针测量)
CH3门
通道4输出电流