This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:关于 OCP 测试结果和测试

Guru**** 2535760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119506/lm5069-about-ocp-test-result-and-test

器件型号:LM5069

大家好、

我对 LM5069的 OCP 有一个问题。

我的客户设计 Rsns 为43mR、将电流设置在1.3A 左右。

那么、我的问题是哪个参数会影响关断时间? 为什么 不能测量1.2us 左右的断路器时间?THx  

我的测试 OCP 结果如下所示。

I = 1.2A 关断时间:60ms

I= 2A 关 断时间:15ms

I = 3A 关断时间:6ms

I=4A 关断时间:2.4ms

I = 5A 关断时间:0.96ms

CH1和 CH2是测量的 Rsns (在电阻器上使用正探针测量)

CH3门

通道4输出电流  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    1.2us 响应时间对应 于 Rsense 上的压降为150mV 的情况。 因此、过载电流必须大于150mV/43m Ω、即3.5A

    在您的情况下、输出电容是多少?

    您能否通过应用0A 至3.5A 的负载阶跃来捕获测试波形并分享我们进行审阅。捕获输出电压、栅极、计时器和输出电流

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    测试结果如下所示。 为什么关闭时间大约为6ms?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    栅极已在下图中标记的瞬间关闭。  

    输出电容器为负载供电。 您能否测量输入电流而不是输出电流进行确认

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    供参考  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它确认负载从输出电容器汲取电流。 LM5069的 OCP 行为没有问题

    此致、

    Rakesh