您好!
我想就 LM5069反向电流保护电路征求您的建议。 我的客户的系统上有大输入电容。 当 VIN 在正常运行的中间关闭时、将有电流从负载侧流向输入侧。 反向电流将流经体二极管、如果我理解正确、LM5069本身就没有反向电流保护。 两个主要问题:
(1) FET 可能会损坏、因为反向电流 可能超过体二极管额定电流。
(2) LM5069单元可能已损坏。 突然的反向电流可能会导致 LM5069的 OUT 引脚或 IN 引脚上的电压瞬态。
我想知道您是否有任何想法来防止 FET 和 IC 在上述条件下损坏。 我检查 了 EVM 的 LM5069浪涌抑制器和反向电压保护。 下面的背靠背 FET 设计是否起作用?
还有其他更简单的方法吗?例如二极管? 您认为 OUT 引脚与 GND 之间的肖特基二极管是否可行?
客户正在使用 D2PAK 封装 FET。 我听说没有问题、因为它是 D2PAK。 但我不明白 为什么 D2PAK 比其他封装类型更安全。 如果您有任何想法、您还能帮助提供有关此方面的评论吗?