主题中讨论的其他器件:LM5118、 LM5113
您好、先生、
我的客户正在开发一个板、以参考 LM5118的4开关设计、该设计可在10A 输出电流下实现4.2~60V 至14V 的输入电压。
在升压模式下、他们希望测试10A 负载的12V 输入至14V 输出、当使用超过6A 的负载时、输出电压将下降。
我还提供了一些波形供您参考、请您帮忙查看原理图。
LM5118-Q1原理图:e2e.ti.com/.../6443.LM5118.pdf
LM5118-Q1组件波形:e2e.ti.com/.../LM5118_5F00_14Vout-waveforms.docx
电感器数据表: e2e.ti.com/.../HFMPD1512_2D00_100MA.pdf