This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118-Q1:12Vin 至14Vout 无法提供超过6A 的输出电流

Guru**** 1549780 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118, LM5118-Q1, LM5113
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113680/lm5118-q1-12vin-to-14vout-can-not-provide-over-6a-output-current

器件型号:LM5118-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5118LM5113

您好、先生、

我的客户正在开发一个板、以参考 LM5118的4开关设计、该设计可在10A 输出电流下实现4.2~60V 至14V 的输入电压。

在升压模式下、他们希望测试10A 负载的12V 输入至14V 输出、当使用超过6A 的负载时、输出电压将下降。

我还提供了一些波形供您参考、请您帮忙查看原理图。

LM5118-Q1原理图:e2e.ti.com/.../6443.LM5118.pdf

LM5118-Q1组件波形:e2e.ti.com/.../LM5118_5F00_14Vout-waveforms.docx

电感器数据表: e2e.ti.com/.../HFMPD1512_2D00_100MA.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    感谢您对 LM5118的支持。

    首先、感谢 您的报告和总结。

    有一个让我感到困惑的地方:然后查看不同的图、它看起来开关频率已经发生了变化。 第一个显示~ 300kHz、而后面的显示仅为220kHz。 在捕获示波器图期间、这是否发生了变化?

    您能否同时检查 Q2和 Q4晶体管上的压降、并检查其中一个 FET 是否过热。

    您能否在电感器的两侧进行探测?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    当开关频率为300kHz 时、我的客户效率很低、因此我们建议将开关频率修改为220kHz。

    当开关频率为300kHz、使用5A 负载时、效率约为71%;在220khz、使用5A 负载时、效率约为80%。

    您能否同时检查 Q2和 Q4晶体管上的压降、并检查其中一个 FET 是否过热。 =>客户告知 L1在使用6A 负载时在100C 以上会过热。 (在不同频率下获得相同的结果)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    您能不能与大家分享您已经如上所述捕获的一些波形。

    此外、共享原理图也是不错的。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我在总结报告中提供了所有波形。 您是否需要我们检查哪些波形? 我们可以这么做。

    我们发现了下图中显示的一些问题。

    为什么低侧(Q3) MOSFET 栅极功率为5V? 高侧(Q1) MOSFET 栅极功率为10V?

    为什么低侧(Q3) MOSFET 栅极具有尖峰?

    LM5118-Q1原理图文件: e2e.ti.com/.../8764.LM5118.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    您的信息是正确的-此回复适用于另一个主题。

    在波形上、可以在 Q3g 信号上看到较大的干扰。  
    我假设这是 FET 的栅极信号-您能否确认。

    您是否还可以将该信号与 LM5118 (HO)的输出信号一起探测。

    如果您查看 LM5113的数据表、您可以看到低栅极驱动器的源极(原理图中的 Q3g)是 LM5113 (LMVCC)的电源-该电压应为7V。

    高侧驱动器的输出由电荷泵生成(具有 LM5113的 HB 和 HS 引脚)。
    要正确打开高侧 FET、高电平需要高于 FET 的漏极-最小为米勒平坦区+加上一些裕度(我想说3.5V - 4.0V)-您是否也可以检查这一点。

    我还不清楚电感器是变热还是 MOSFET 变热、而电感器是您要感应的组件。
    您是否制作了热像仪(使用热像仪拍照)、以了解电路板上最热的组件是什么?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    在波形上、可以在 Q3g 信号上看到较大的干扰。  
    我假设这是 FET 的栅极信号-您能否确认。

    您是否还可以将该信号与 LM5118 (HO)的输出信号一起探测

    =>请参阅随附的文件。

    e2e.ti.com/.../LM5118_5F00_Q1Q3-waveforms.docx

    您还可以检查电感器规格、它是否可用于4开关转换?

    HFMPD1512-100mA 数据表: e2e.ti.com/.../7674.HFMPD1512_2D00_100MA.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    对于12V 的输入电压、变压器是可以的。  

    要完全确认、您能否给出系统应该工作的完整输入电压范围?

    我仍然不确定 G3q 上的尖峰是真的存在、还是只是从探针拾取。 您如何测量该值? 探针的接地连接时间有多长? 您是否使用了尖头和桶形探头设置?

    您还能告诉我在哪个负载条件下绘制了此示波器图吗(这是12V 输入和10A 负载)

    FET 开关的顺序(无尖峰)看起来正常。

    以前的问题:

    高侧驱动器的输出由电荷泵生成(具有 LM5113的 HB 和 HS 引脚)。
    要正确打开高侧 FET、高电平需要高于 FET 的漏极-最小为米勒平坦区+加上一些裕度(我想说3.5V - 4.0V)-您是否也可以检查这一点。

    我还不清楚电感器是变热还是 MOSFET 变热、而电感器是您要感应的组件。
    您是否制作了热像仪(使用热像仪拍照)、以了解电路板上最热的组件是什么?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    在过去14天内、我没有看到有关此问题的更新。

    因此、我假设这个问题已经解决、我将关闭该线程。

    如果有打开的内容、只需回复并重新打开附加详细信息即可。

    为了帮助维护论坛、最好点击 Resolved 按钮。

    此致、

     Stefan