This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:UCC28740

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, LM5021
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119404/ucc28740-ucc28740

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件: LM5021

大家好、TI、 在我的设计中、我使用了两个并联 MOSFET (800V 17A 器件型号  TK17A80W)和 变压器初级电感:55uH

我更改了缓冲器值、但过冲没有影响。 仍然过冲在750V 左右很高。 此处、我要附上我现在在设计中使用的计算表和组件详细信息。 请看一下。 如果我有任何问题 、请提出建议。

16-7-22 TI 建议58.4V 6A.xlsx

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    如果过冲意味着初级 FET VDS 尖峰,您可以参阅以下几个文档进行缓冲器调优。

    https://training.ti.com/power-tips-snubbing-flyback-converter

    https://www.ti.com/seclit/ml/slup261/slup261.pdf  (第33页)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、参考上述文档后、现在在260Vac 时过冲降至670V。

    查询:  在这里、我在输出 侧使用48V 电池、当电源电压为@230VAC 时、我在输出侧同时获得58.8V、当我的负载 打开时、输出电压会下降(有时为0V 至58.8V)、VCC 在20V 左右处于高电平(图像、已连接)。 此外、当持续打开和关闭负载时、我的电压会降至10V、然后降至58.8V (图像、已连接)。

    请建议我需要关注哪个部分来解决上述问题。

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    反激式输出和电池输入之间是否有任何保护电路?

    对于第二个波形,Vdd 电压仍与第一个波形相同。

    如果反激式输出电压下降,Vdd 电压也会下降。

    根据计算器设置,PSA 约为4,因此如果反激式输出电压降至10V,则 VDD 应降至2.5V。

     您可以测量连接到 GND-2的 R46电压、以验证反激式输出电压是否下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    回答- 1反激式输出和电池输入之间是否有任何保护电路?

    是在 反激式输出和电池输入之间添加了10A 直流保险丝。 此外、出于测试目的、我添加 了电阻负载(变阻器)。

    答复对于第二个波形,Vdd 电压仍与第一个波形相同。

    在这里、当负载打开时、Vout 最初会降至0V、然后与电池电压相同。 同时、VDD 电压在22V 左右为高电平、在13V 左右为低电平。

    答复如果反激式输出电压下降,Vdd 电压也会下降。

    没有负载条件 电压是可以的、但当我连接负载 时、Vout 最初会降至0V、然后与电池电压相同。

    Reply-4 根据计算器设置,PSA 大约为4,因此如果反激式输出电压降至10V,则 VDD 应降至2.5V。

    这里是什么 PSA。添加图像 Vaux 和 Vdd 和 Vout (R49侧)

    回答5  :您可以测量连接到 GND-2的 R46电压、以验证反激式输出电压是否下降。

    结果仍然相同。 图像已附加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    感谢您的附加波形,VDD 看起来除了 VAUX 还有其他源,因此即使 VAUX 下降,它仍会拉高。

    您可以减小 R26电阻。 我认为 IC 应该在负载打开期间触发恒定电流,或者您可以在输出侧添加更多电容器以保持输出电压。

    顺便说一下,UCC28740 (QR 反激式)通常设计用于100W 以下的应用,但您的应用中的额定功率高达350W。

    我建议您调查其他拓扑以处理它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    您可能可以参考以下适用于大功率充电器应用的参考设计。

    https://www.ti.com/tool/PMP40766

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据采用相同配置的市场调查、许多充电器采用相同的拓扑、即反激式。

    是的、VAUX 和 VDD 电源的绕组是不同的。  

    我个人想与大家分享一下变压器设计、请检查变压器是否有任何变化、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想在同一拓扑中设计它、即反激式。 如果有其他电路可用于同一拓扑、请提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您仍想使用350W 反激式应用程序,可以参考 LM5021。

    它是 CCM 反激式控制器,因此有助于降低变压器和 FET 的峰值电流和 RMS 电流。

    https://www.ti.com/tool/PMP21549

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我检查一下、这是不超过300W 的75/150W 反激式参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,大多数反激式参考设计都低于100W,您可以参考下面的链接。

    https://www.ti.com/applications/industrial/power-delivery/reference-designs.html#search?applid=120,1291&tlogy=Flyback,Flyback-%20DCM,Flyback-%20Active%20Clamp,Flyback-%20Non%20Sync,Flyback-%20CCM,Flyback-%20PFC,Flyback-%20Quasi%20Resonant,Flyback-%20Synchronous&intype=AC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经选中了这个。 请建议我是否可以对原理图进行任何更改、以便它可以正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试减小 R26电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我也会尝试它。 在这里、我要连接 VS 引脚在空载和有负载的两种情况下的波形。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CS 引脚上的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的附加波形,我认为 VDD 在负载打开期间会降至 UVLO,因此 VDD 会充电至21V,然后重新启动开关。

    您需要增大 Vdd 电容或增大自动绕组匝数比以获得更高的 VDD 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将 R26值50mE 降至45mE、但结果仍然相同。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将电容器 C20 47uF 的值更改为470uF 后、结果仍然相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、在增大匝数后、连接负载时输出正常、但负载未开启意味着 CC 不工作。 这里可能有一些保护。 (img attached)。  

    根据匝数、我更改了以下元件:

    R31= 150K、R32=33K、R29=2.7K  

    黄色- VDD 电压

    蓝色-输出电压

    请检查我是否需要更改任何其他内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Ravi

    我不确定您对上的负载意味着什么?

    您有输出电流波形吗?

    它看起来像是在 CV 级运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LOAD ON 表示电池连接在输出侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    如果是,UCC28740将不会影响电池连接。