This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z110:BQ34Z110EVSW CHEMID 更新

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQ34Z100, BQ34Z110, BQSTUDIO, EV2400, BQ34110, GPCCHEM, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112887/bq34z110-bq34z110evsw-chemid-update

器件型号:BQ34Z110
主题中讨论的其他器件:BQEVSWBQ34Z100BQSTUDIOEV2400BQ34110GPCCHEMBQ34Z100-G1

我将 BQ34Z110EVM 与 EV2300搭配使用、除了 BQ34Z110EVSW 应用中的 bqChem 选项卡外、一切似乎都正常。

未显示化学成分列表。

我想 尝试使用 最新的 Chemistry 全新重新安装 Q34Z110EVSW。

我看不到软件下载。

可以给我发送吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVSW 位于 https://www.ti.com/lit/zip/sluc407

    最新的化学成分位于 www.ti.com/.../GASGAUGECHEM-SW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    新安装成功。

    启动 EVSW 后通信正常、但是选择 bqCHEM 后、在该错误消息之前大约有60秒的延迟。

    Chem.ini 中出现语法错误
    电池:已停产(请勿使用)
    无法添加到化学选择表

    我在记事本中打开了 Chem.ini。

    如果我可以从 Chem.ini 文件中找到 ChemID、是否需要添加化学选择表?

    在其中、我可以看到 ChemID 可能是最佳的。

    [4134_CHEM]
    ChemID=0803
    Description=铅酸
    NumKnownCells=3.
    HF_Data=1
    2OCV_Data=1
    1= Enersys:Cyclone_D (2500mAh)
    2=Panasonic:LC_P1220P
    3=PowerSonic:PS-12260_F2 (26Ah)

    我会选择  PowerSonic:PS-12260_F2 (26Ah)。

    也许您可以建议更好的方案?

    我的24V 电池是两节串联的 AGM 12V 35Ah。

    我不知道做出选择有什么重要意义。  NumKnownCells 或 Capacity?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    制造商、型号和容量应匹配。

    不确定 chem.ini 错误是什么、但我建议您在解决该错误之前不要继续。 您可以尝试重新安装化学更新程序。 如果您继续看到错误、则 DMM 为 chem.ini 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新安装 chem 更新程序的第二次下载未解决。

    在 bqEVSW 打开之前、我会收到在安装969 chem 更新后首次出现的弹出警告。

    评估软件是非法/未经授权的副本、或者未正确安装。
    请重新安装软件、以确保其他 EV 软件继续工作。

    我正在 Vista 32位版上运行。  具有管理员权限的安装。

    我已验证的更新文件夹时间戳

    C:ProgramFiles>TexasInstruments>bq Evaluation Software>Plugins>Chemistry

    由于更新中没有化学成分匹配、是否有较旧的更新、我可以尝试免费使用 bqEVSW 吗?

    如何处理没有化学匹配的问题?

    目标电池为24V 铅酸电池、2 x 12V 串联电池、35Ah。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试以管理员身份运行 bqEVSW。 右键单击快捷方式、然后选择"Run as (运行方式)"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以管理员身份运行、我现在正在获取

    Chem.ini 中出现语法错误
    电池:已停产(请勿使用)
    无法添加到化学选择表

    在正常打开时、我会看到这个 bqChem_Indy 弹出错误。


    找不到 Chem.ini 配置文件。
    化学选择列表不可用。

    文件位于此处。

    C:\Program Files\Texas Instruments\bq Evaluation Software\Plugins\Chemistry

    Chem.ini 文件属性是

    修改日期:2022年6月19日
    大小:589 236
    磁盘大小:589 824

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rom、

    Shirish 目前不在办公室、是 bqEVSW 最熟悉的人、在他回来之前可能会有延迟的响应。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我明白、没问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rom、

    我尝试过它、并能够重现问题。 我将需要了解导致它的原因。 解决此问题可能需要一些时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    感谢您的更新。
    我将保持待机状态。

    谢谢、
    ROM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rom、

    bq34z100的 bqEVSW 似乎不应包含 bqChem。 存在不兼容性。

    如果 bq34z100符合您的要求、我建议您使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    我将 bqEVSW 0.9.90用于 bq34z110。
    应用程序屏幕中的标题为:

    德州仪器(TI) bq 电量监测计评估软件- bq34z110 v0.04 -[SBS Data]

    如果 bq34z110现在不支持 bqEVSW 中的 bqChem、那么如何将 BQSTUDIO 与 EV2400搭配使用?
    我之所以使用 bqEVSW、是因为我没有 EV2400、并且无法让 EV2300与 BQSTUDIO 通信。
    如果没有其他方法、我将购买 EV2400。

    我需要 bq34z110中的 CEDV 特性。

    谢谢、

    ROM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rom、

    bqStudio 支持 bq34110。 我认为它不支持 bq34z110。 是否可以使用 bq34110或 bq34z100?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    我的应用是在恶劣气候下使用轻型车辆。
    也就是说、具有相当大温度摆幅的深度循环放电。
    BQ34Z110中的 CEDV 特性最适合这种情况、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rom、

    bq34110也基于 CEDV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    是的、但它适用于极少放电的应用。
    我的应用是具有深度、日常放电循环的轻型车辆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    GPCCHEM 工具以近似匹配的方式识别 ChemID 809。

    能否将此 ChemID 的参数直接添加到 bqEVSW DF 屏幕中作为 bqChem 解决方案?

    谢谢、

    ROM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rom、

    目前、bqEVSW 不支持化学成分编程。 在 DF 屏幕上不提供化学成分数据、因此无法使用 DF 屏幕对其进行编程。 我不认为有工作要做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    您是否确认 BQSTUDIO 是否支持 BQ34Z110?
    如果目前无法解决问题、我可以在何时解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rom、

    bqStudio 不支持 bq34z110。 由于这是一个旧产品、我认为不会有 bqEVSW 或 bqStudio 的更新。 我希望 bqEVSW 有一个支持 bq34z110化学编程的版本。 我将尝试搜索它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    是的、支持 bq34z110的最新版本会有所帮助。

    谢谢、

    ROM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rom、

    您能否共享当前使用的 bqEVSW 版本? 它是否支持 bq34z110以外的产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时共享您正在使用的固件版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    我将 bqEVSW 0.9.90用于 bq34z110。
    屏幕标题为: Texas Instruments bq 电量监测计评估软件- bq34z110 v0.04 -[SBS Data]

    我没有将其与任何其他产品一起使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rom、

    没有有关此固件的 bqEVSW 工作的记录。 我可能能够一对一地帮助您。 我将直接向您发送一条消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    2012年10月的 bq34z110EVM 用户指南(SLUUA15)第19页的图14显示了 bqChem Screen with bq34z110 v0.06。

    我不明白为什么我的固件版本较旧?

    如何更新到  bq34z110 v0.06 或更高版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也注意到了这一点、并尝试对其进行跟踪、但与此相关的不一致之处太多。 例如、屏幕截图中的器件编号为100、而不是110、这表示它可能是测试设置。 该固件没有发布。 看到我发送的直接消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在 bqEVSW 标题栏中显示了110。

    我将检查我的电子邮件中是否有您的直接消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从连接的设备读取的设备编号显示在 SBS 屏幕的底部。 这是图9。

    为了让您知道、我尝试了多个支持不同固件版本的 bqEVSW 版本、所有这些版本都存在写入化学成分的问题。 因此、如果有工作版本、它不在所有 bqEVSW 存储的标准存储库中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已连接100个设备?  我的 bqEVSW DataRAM 屏幕显示 Device:110版本。 0.04

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到、您说的110个用户指南屏幕截图使用的是100个器件、对吧?

    那么、没有 bqChem 在110下工作的记录?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我错误地认为 bq34z110具有 CEDV 特性。
    使用快速搜索产品选择器时、我要求提供阻抗跟踪和 CEDV 特性、并假设列出的 bq34110和 bq34z110产品都具有这两种特性。

    现在我了解到 bq34z110没有 CEDV 特性。
    但是、bq34z110是针对铅酸列出的唯一其他产品、并且很少使用快速搜索进行放电。

    如果在铅酸电池的监测开发中不再支持 bq34z110、那么 bq34z100-G1是否是较新的替代产品?

    产品选择器未列出 PBA 的 BQ34Z100-G1、但数据表特性列表表明它支持 PBA 化学成分。

    如果两个支持 PBA,是否有任何理由选择 bq34z110而不是 bq34z100-G1?

    也许这将提供一些见解、说明您为什么不为 bq34z110找到 bqChemID 解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq34z100是适用于铅酸的阻抗跟踪解决方案。 它也基于阻抗跟踪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果两者都支持铅酸、是否有任何理由选择 bq34z110而不是 bq34z100-G1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rom、

    两者都针对不同的应用。 特性比较

    https://www.ti.com/product/BQ34Z100-G1#features

    https://www.ti.com/product/BQ34Z110#features

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    从特性列表中可以看出 、BQ34Z100-G1会使 BQ34Z110在新设计中过时、但这并不是说的。
    此外、产品选择器会继续推荐用于铅酸的 BQ34Z110、不包括 BQ34Z100-G1。
    您无法提供支持 BQ34Z110所需的软件解决方案、因此问题未得到解决。
    如果建议的解决方案是放弃 BQ34Z110而改用 BQ34Z100-G1、我想知道其优缺点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rom、

    您的电池容量是否大于65Ah 或充电/放电电流是否大于32A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    35Ah 容量、10A 充电、40A 峰值放电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq34z100-G1的标准配置不支持放电流、而 bq34z110的标准配置支持放电电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它似乎都需要相同的电流和容量调节。

    z110数据表中提供了缩放规定、因此可能会将其视为标准配置。

    SLUA760说明了如何在 Z100-G1中实现它、因此可能被视为非标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好消息 Shirish。  
    我找到了我上次在2014年使用的版本、它可以正常工作。

    该版本成功将 ChemID 数据写入 bq34z110。
    如果您愿意、我可以向您发送文件。
    它在2014年安装在我的 Vista 32位笔记本电脑上。
    遗憾的是、我没有安装 zip 文件。

    我期待着继续使用 bq34z110。
    请告诉我在使用此旧版本时是否应注意任何内容。
    感谢你的所有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rom、

    该旧版本很好用。 如果您可以压缩安装文件夹并将其发送给我、将不胜感激。