主题中讨论的其他器件:BQEVSW、 BQ34Z100、 BQSTUDIO、 EV2400、 BQ34110、 GPCCHEM、 BQ34Z100-G1
我将 BQ34Z110EVM 与 EV2300搭配使用、除了 BQ34Z110EVSW 应用中的 bqChem 选项卡外、一切似乎都正常。
未显示化学成分列表。
我想 尝试使用 最新的 Chemistry 全新重新安装 Q34Z110EVSW。
我看不到软件下载。
可以给我发送吗?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我将 BQ34Z110EVM 与 EV2300搭配使用、除了 BQ34Z110EVSW 应用中的 bqChem 选项卡外、一切似乎都正常。
未显示化学成分列表。
我想 尝试使用 最新的 Chemistry 全新重新安装 Q34Z110EVSW。
我看不到软件下载。
可以给我发送吗?
谢谢你。
EVSW 位于 https://www.ti.com/lit/zip/sluc407
最新的化学成分位于 www.ti.com/.../GASGAUGECHEM-SW
谢谢你。
新安装成功。
启动 EVSW 后通信正常、但是选择 bqCHEM 后、在该错误消息之前大约有60秒的延迟。
Chem.ini 中出现语法错误
电池:已停产(请勿使用)
无法添加到化学选择表
我在记事本中打开了 Chem.ini。
如果我可以从 Chem.ini 文件中找到 ChemID、是否需要添加化学选择表?
在其中、我可以看到 ChemID 可能是最佳的。
[4134_CHEM]
ChemID=0803
Description=铅酸
NumKnownCells=3.
HF_Data=1
2OCV_Data=1
1= Enersys:Cyclone_D (2500mAh)
2=Panasonic:LC_P1220P
3=PowerSonic:PS-12260_F2 (26Ah)
我会选择 PowerSonic:PS-12260_F2 (26Ah)。
也许您可以建议更好的方案?
我的24V 电池是两节串联的 AGM 12V 35Ah。
我不知道做出选择有什么重要意义。 NumKnownCells 或 Capacity?
重新安装 chem 更新程序的第二次下载未解决。
在 bqEVSW 打开之前、我会收到在安装969 chem 更新后首次出现的弹出警告。
评估软件是非法/未经授权的副本、或者未正确安装。
请重新安装软件、以确保其他 EV 软件继续工作。
我正在 Vista 32位版上运行。 具有管理员权限的安装。
我已验证的更新文件夹时间戳
C:ProgramFiles>TexasInstruments>bq Evaluation Software>Plugins>Chemistry
由于更新中没有化学成分匹配、是否有较旧的更新、我可以尝试免费使用 bqEVSW 吗?
如何处理没有化学匹配的问题?
目标电池为24V 铅酸电池、2 x 12V 串联电池、35Ah。
以管理员身份运行、我现在正在获取
Chem.ini 中出现语法错误
电池:已停产(请勿使用)
无法添加到化学选择表
在正常打开时、我会看到这个 bqChem_Indy 弹出错误。
找不到 Chem.ini 配置文件。
化学选择列表不可用。
文件位于此处。
C:\Program Files\Texas Instruments\bq Evaluation Software\Plugins\Chemistry
Chem.ini 文件属性是
修改日期:2022年6月19日
大小:589 236
磁盘大小:589 824
您好 Shirish、
我将 bqEVSW 0.9.90用于 bq34z110。
应用程序屏幕中的标题为:
德州仪器(TI) bq 电量监测计评估软件- bq34z110 v0.04 -[SBS Data]
如果 bq34z110现在不支持 bqEVSW 中的 bqChem、那么如何将 BQSTUDIO 与 EV2400搭配使用?
我之所以使用 bqEVSW、是因为我没有 EV2400、并且无法让 EV2300与 BQSTUDIO 通信。
如果没有其他方法、我将购买 EV2400。
我需要 bq34z110中的 CEDV 特性。
谢谢、
ROM
我错误地认为 bq34z110具有 CEDV 特性。
使用快速搜索产品选择器时、我要求提供阻抗跟踪和 CEDV 特性、并假设列出的 bq34110和 bq34z110产品都具有这两种特性。
现在我了解到 bq34z110没有 CEDV 特性。
但是、bq34z110是针对铅酸列出的唯一其他产品、并且很少使用快速搜索进行放电。
如果在铅酸电池的监测开发中不再支持 bq34z110、那么 bq34z100-G1是否是较新的替代产品?
产品选择器未列出 PBA 的 BQ34Z100-G1、但数据表特性列表表明它支持 PBA 化学成分。
如果两个支持 PBA,是否有任何理由选择 bq34z110而不是 bq34z100-G1?
也许这将提供一些见解、说明您为什么不为 bq34z110找到 bqChemID 解决方案。
您好、Rom、
两者都针对不同的应用。 特性比较
您好 Shirish、
从特性列表中可以看出 、BQ34Z100-G1会使 BQ34Z110在新设计中过时、但这并不是说的。
此外、产品选择器会继续推荐用于铅酸的 BQ34Z110、不包括 BQ34Z100-G1。
您无法提供支持 BQ34Z110所需的软件解决方案、因此问题未得到解决。
如果建议的解决方案是放弃 BQ34Z110而改用 BQ34Z100-G1、我想知道其优缺点。
好消息 Shirish。
我找到了我上次在2014年使用的版本、它可以正常工作。


该版本成功将 ChemID 数据写入 bq34z110。
如果您愿意、我可以向您发送文件。
它在2014年安装在我的 Vista 32位笔记本电脑上。
遗憾的是、我没有安装 zip 文件。
我期待着继续使用 bq34z110。
请告诉我在使用此旧版本时是否应注意任何内容。
感谢你的所有帮助。