请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53647 主题中讨论的其他器件: TPS536C7
您好、管理员:
我有一个类似这样的应用、12Vin、0.85V/130A、具有 AVS 功能。 2年前有人已经使用 TPS53647进行此设计。 我只想检查 TI 是否有属于同一系列的全新双通道控制器支持此功能。 最好具有大于4+2的通道组合。 谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.