This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:TPS53647的下一代和双通道版本

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53647, TPS536C7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119451/tps53647-next-generation-and-dual-channel-version-of-tps53647

器件型号:TPS53647
主题中讨论的其他器件: TPS536C7

您好、管理员:

我有一个类似这样的应用、12Vin、0.85V/130A、具有 AVS 功能。 2年前有人已经使用 TPS53647进行此设计。 我只想检查 TI 是否有属于同一系列的全新双通道控制器支持此功能。 最好具有大于4+2的通道组合。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将检查并尽快回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈、如果您没有双通道控制器、我们可以接受单通道版本、只需确保 TPS53647或下一代产品不会出现相位偏移或短缺问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS536C7可能非常适合。 它与 TPS53647类似、但通过 VOUT_COMMAND 支持 AVS、并且是双通道、N+M<=12。

    谢谢、

    特拉维斯