This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8D6C24:缓冲电路

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM8D6C24, TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116761/tpsm8d6c24-snubber-circuit

器件型号:TPSM8D6C24
主题中讨论的其他器件: TPS546D24A

大家好、

是否建议为 TPSM8D6C24和 TPS546D24A 使用 SW 节点缓冲器?
[SW-A/B]-[C1000pF]-[R1ohm]-[PGND]
数据表中对缓冲器进行了一些说明、但数据表和 EVM 原理图中都没有缓冲器。
TPSM8D6C24是否具有内部缓冲器?
您是否建议为缓冲器保留焊盘?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    我在以下主题中看到了这个问题: TPSM8D6C24:数据表说明-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛


    我将响应该线程并关闭该线程。


    谢谢、

    Britton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britton-San、

    抱歉。 由于我对 TPSM8D6C24有太多问题、因此我无意中将 缓冲器部件留在数据表线程中。

    我从数据表线程中删除了缓冲器问题。

    我认为最好将缓冲器主题分别放在不同的线程上、以获得更好的可见性。

    如果您回答了本主题中的缓冲器问题、我会很赞赏。

    此致、

    Itoh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    没问题。 我可以 在这里解决这个问题。

    数据表中缓冲器的说明似乎是从 IC 数据表复制的。 TPSM8D6C24中没有内部缓冲器。  


    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britton-San、

    TPSM8D6C24具有 SW_A 和 SW_B 引脚(引脚#53和#54)。

    功能方框图中未显示它们、但 它们是否为外部开关节点?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、

    是的、没错。 我将相应地更新我之前的回复。  

    在这种情况  下、如果您希望采取一些预防措施并在测试期间灵活抑制振铃和降低峰值电压、请遵循数据表建议、在布局中添加缓冲器网络的相关规定。


    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britton-San、

    您能否仔细检查 TPSM8D6C24是否确实没有电路板上的内部缓冲器组件?

    我不知道它们是什么、但我可以看到一些内部无源器件。  

    如果没有内部缓冲 器、为什么 TPSM8D6C24EVM 没有提供缓冲器网络、而不顾数据表中的建议?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    我将在内部对此进行检查。 将在此处更新您的信息。

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!  

    仔细检查模块原理图后、我可以确认 TPSM8D6C24没有内部缓冲器。

    关于 EVM 中不包含缓冲器配置的原因、我将与对设计选择有见解的 EVM 所有者进行内部核实。 他们  本周已不在办公室

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britton-San、

    谢谢、我了解内部缓冲器。

    我期待您能回答有关 EVM 的问题。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    Britton 将检查并向您提供反馈。  感谢 您耐心 等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    该 EVM 旨在满足 TI 针对 SW 节点电压的最大额定值。  一般而言、不需要缓冲器、但 有些客户可能希望提供缓冲器来实现更保守的 SW 节点额定电压。

    此致、

    Britton