器件型号:LM336-5.0
应用工程师
尊敬的负责人
感谢您的持续支持。
我叫 Suzuki、来自 Daifuku。
我向贵公司询问 CS1162154案例。
我想谈谈您的5V 基准二极管(也称为齐纳二极管):LM336MX-5.0/NOPB。
LM336MX-5.0/NOPB
5V 基准二极管(SMD 产品)
问题1.
如果我们公司想要测量数据表中图10所示的特征图(尤其是输出部分)、贵公司使用了哪种测量设备?
齐纳二极管的输出电压在5V 时保持恒定、因此它尝试吸收超过5V 的电压。 您能否告诉我们为什么可以像这样测量过冲器件的波形?
问题2.
如果我们的公司想要测量数据表图11中所示的特征图、您的公司使用了哪种测量设备?
具体而言、使用齐纳二极管(5V 基准二极管)在电路板上安装 LM336MX-5.0/NOPB、您使用了哪种仪器和方法来测量0mA 至10mA 的电流?
如果您尝试按如下所示测量此电流波形、则需要0.01mA 的测量精度。 电流测量模式下的钳位电流表和测试仪无法实现此级别的测量精度。
问题3.
如果超过10mA 的电流超过图11的反向特性、则5V 基准二极管 LM336MX-5.0/NOPB 会发生什么情况?
即使它不在单个事件中分解、多余的量也会对它产生多大的影响?
请告诉我们。
提前感谢您对上述问题的回答。