This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:是否可用作电池保护器

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, LM5060, BQ34Z100EVM, LM5069, TPS48111Q1EVM, TPS4811-Q1, TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117881/lm5060-if-this-can-be-used-as-a-battery-protector

器件型号:LM5060
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100BQ34Z100EVMLM5069TPS4811-Q1TPS1663

尊敬的 TI 支持团队:

我想知道我是否可以使用 LM5060来控制电池的电压放电。 我设计了一个 BQ34Z100 EVM、并希望使用保护器来防止在负载启动条件下出现过压和电流。 负载将是直流步进电机。  

我还想知道该器件是否允许双向电源流为电池充电。

如果此产品不符合这些要求、您可以建议替代产品。

我将使用13S3P (60V、4A (正常)、6A、持续1ms)的电池组。 我需要为整个电池组安装保护器,并且无法将保护器连接到单个电池。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    如果我理解正确、您的电源路径为 Battery -> LM5060 ->  DC 步进电机。  LM5060可在启动期间保护负载免受输入电压和浪涌电流控制的影响。 该器件还可以保护负载和电池免受负载短路的影响。 我想知道当输入是电池时为什么需要过压保护 ? 电池和负载之间的路径中是否存在电感?

    您的下一个问题是、此器件是否允许双向功率流为电池充电。 不建议将 LM5060用于双向电流、 因为当 FET 关断时、栅极下拉电路会  通过 OUT 栅极之间的内部齐纳二极管对输出电容放电、如图32所示。  

    在电池充电时,您是否只需要控制器来打开 FET,或者您是否还需要此路径中的任何保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    我想使用 LM5060来保护 IC 免受过压影响。

    连接设置为 Battery -> BQ34Z100EVM.I 将负载和充电器并行连接到电池。 因此、如果发生任何过压或过流、LM5060可用作保护器。  

    因此、如果不可能实现双向流动、我只能使用 LM5060来保护 IC

    您还会推荐任何其他保护器、我可以使用它们来实现此目的  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    感谢您提供信息。 以下是我的理解、如果我错了、请纠正我的问题。

    1. 您正在尝试使用单个保护电路进行电池充电和放电、如下所示。
    2. 当电池由充电器充电时、您需要 OV 保护。 您不需要 OC 保护(可能电池充电器电路集成在电池组中)。
    3. 当电池放电/为负载供电时、您只需要 OC 保护。 这里不需要 OV 保护、因为电池电压相当稳定。  

               

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    充电期间、我不需要任何保护、因为充电电路内置了保护功能。

    在放电期间、我需要 OV 和 OC 保护。 我之所以寻找这两种方法、是因为这两种方法都是如此  

    之前、我们使用 LTC2944来查找电池的 SOC。 但连接电池后、LTC2944 IC 继续损坏。

    因此、我们发现电池的 OV 或 OC 可能是导致这种情况的原因。

    因此、我们使用 BQ34Z100设计了新的电池 SOC 指示器。 为了保护此 IC、我需要一个快速保护器、以便在发生 OV 或 OC 时保存 IC 及其电路。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    现在就明白了。 谢谢!

    LM5060没有精确的过流保护。   仅在过流阈值不需要精确的情况下、建议使用 LM5060进行输出短路保护。 但是、如果 LM5060中的短路保护功能适合您、您可以使用该器件驱动2个背靠背连接在公共源配置中的 FET、其中控制器的 OUT 引脚连接到公共源极点  

    如果需要更精确的电流限制、我建议在如上所示的相同配置中使用 LM5069。

    如果需要更快的开关速度和更多功能、我建议在  配置中使用 TPS48111-Q1、与 TPS48111Q1EVM 中的配置相同、如下所示、预充电路径已禁用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    目前 TPS4811-Q1、LM5069已缺货。 您能不能建议使用任何替代方案  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    LM5069 现已有货、可供订购。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    在 LM5069的数据表中 、未提及电池管理系统或 UPS 的应用。 因此、LM5069能够可靠地在发生 OV 和 OC 时提供保护、从而足够快地保护 EVM 板中使用的 BQ34Z100 IC

    关于 TPS 1663、这是一个电子保险丝。 我可以使用它吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    是的、LM5069能够可靠地保护下游电路免受 OV 和 OC 条件的影响。 您可以看到器件的栅极下拉/灌电流能力是数据表电气特性表。  

      

    不建议在此处使用 TPS1663、因为 它的额定电压仅为60V、 考虑 到您的60V 电池组输入、您将不会有任何裕度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    感谢您的澄清。 LM5069是否有任何设计计算器可帮助我进行设计。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    是的、您将在器件产品文件夹中找到设计计算器。 请找到以下链接。

    https://www.ti.com/product/LM5069#design-development 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    感谢你的帮助

    您能通过查看我的设计为我提供帮助吗

     /sca-file/__key/communityserver-discussions 组件-files/196/60C_5F00_temp.xlsx

    我还有5个问题

    1) 1)在电流限制器部分中、您的意思是最小、典型、最大电流限制。

    2) 2)在启动部分中、启动时间为114.00ms、但故障超时为0.47ms。 视频中提到这会影响器件。

      您能否仔细检查设计、并告知我是否存在问题

    3) 3)什么是 VDD 连接到 PGD

    4) 4) UVLO 和 OVLO 的上限和下限阈值也是什么意思

    5) 5)我不知道我的输出负载电容是否能够准确地进入工作条件部分、那么什么是一个好值?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Avishek 循环以查看 LM5069的设计审查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了 进行 LM5069设计审阅、我们创建了以单独的 e2e 线程的形式关闭该线程。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119703/lm5069-design-review