主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、
您好!
我们使用的是 BQ27742、当我尝试 通过微控制器对.df.fs 文件进行编程时、每次我尝试都成功。
再次编程时、我的电源中断。 此时、我无法通过微控制器进行编程。 然后、在 BQ Studio 的帮助下、我对 srec 文件进行了编程、并成功完成了编程。
之后、我可以通过微控制器对其进行编程。
但是、下次出现同样的问题时、我甚至无法通过 BQ Studio 进行编程。 当我尝试使用 BQ Studio 时、BQ27742未进入 ROM 模式、甚至没有解锁。
当我尝试打开 BQStudio 时、它有时不会定期显示此警告消息。
我已选择"确定"继续。
然后、我将自动刷新设置为关闭、并尝试解封器件、但这样做失败了。
在这里、我观察到控制状态寄存器的 FAS 和 SS 位都处于高电平状态。
您能帮我恢复设备吗?
谢谢、
Sudheer