This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:BQ27742处于密封状态、无法解封

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27742-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119055/bq27742-g1-bq27742-is-in-seal-state-and-unable-to-unseal

器件型号:BQ27742-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我们使用的是 BQ27742、当我尝试 通过微控制器对.df.fs 文件进行编程时、每次我尝试都成功。

再次编程时、我的电源中断。 此时、我无法通过微控制器进行编程。 然后、在 BQ Studio 的帮助下、我对 srec 文件进行了编程、并成功完成了编程。

之后、我可以通过微控制器对其进行编程。

但是、下次出现同样的问题时、我甚至无法通过 BQ Studio 进行编程。 当我尝试使用 BQ Studio 时、BQ27742未进入 ROM 模式、甚至没有解锁。

当我尝试打开 BQStudio 时、它有时不会定期显示此警告消息。

我已选择"确定"继续。  

然后、我将自动刷新设置为关闭、并尝试解封器件、但这样做失败了。

在这里、我观察到控制状态寄存器的 FAS 和 SS 位都处于高电平状态。

您能帮我恢复设备吗?

谢谢、

Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sudheer、

    请注意、在对.df.fs 或 srec 文件进行编程时、确保不间断电源。 尽管采取了所有预防措施以确保在编程时断电期间能够恢复、但仍存在导致产品快速启动的情况。 这是因为内存损坏会导致意外执行和随机写入。 在您可以让部件返回编程模式之前、它不可恢复。

    尝试使用 bqStudio 再次对 srec 进行编程(几次)以尝试恢复。 当前正在读出的寄存器值已损坏、因此我们无法确定器件是否已密封。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    感谢您的回复。

    此后、我尝试使用 bqstudio 对 srec 文件进行多次编程、但仍然无法恢复。

    我的观察结果是器件未对 ROM 模式地址进行确认。

    此外、当发送 unseal 命令时、我将收到确认。

    bqstudio 也是如此。

    通过 bqStudio 编程时、它尝试使用 ROM 模式地址与器件通信、但不接收 ACK。 由于确认未发出、bqstudio 正在终止编程操作并发送错误。

    谢谢、

    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sudheer、

    根据描述、bq27742-G1看起来是有问题的。 您需要更换它。

    屏幕截图还显示了不正常的值。 这与数据损坏是一致的。