This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:正常运行期间器件发生故障。 无法隔离原因。

Guru**** 2530930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118197/bq25611d-part-failing-during-normal-operation-cannot-isolate-cause

器件型号:BQ25611D

您好!

我正在使用 BQ25611D 进行新设计、但该器件在看起来随机的时间一直出现故障、直至器件看起来受到物理损坏。 失败后、我们无法与器件通信、它不提供 VSYS、触感很热。 很明显、某件事会导致器件出现重大故障、但我们已隔离了器件并使用提供的参考设计。

我希望在专家那里有一些明显的东西、或者提供一些见解来了解导致这种类型的故障的原因。 我随附了部分原理图供参考。

在发生故障之前、所有内容似乎都按预期运行、下面提供了3个状态寄存器的内容。 在没有发生任何情况的情况下、设备将突然重新启动、然后完全失败。

充电器状态0寄存器(0x08):
1010 0101

充电器状态1寄存器(0x09):
1000 0101

充电器状态2寄存器(0x0A):
1100 0000

随着故障似乎是随机发生的、我们很难缩小故障原因的范围。 如有任何建议,请提出。

谢谢、
Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    请 访问 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993268/bq25611d-bq25611d-schematic-review/ 了解 BQ2561X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示

    2.寄存器读数是在问题发生之前还是之后? 您能否在问题发生前后提供所有寄存器读数?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    1.是的、我已经浏览 了 BQ25611D 的整个论坛、并已经看到了这份文档。 是的、我们已经检查了该文档中描述的所有内容。

    2.在器件发生故障之前、这些将是寄存器。 之后、我们无法访问寄存器、因为芯片似乎受到了不可修复的损坏。


    有一点令人担心的是、该部件似乎物理上发生了故障、随后会发生热失控并变得危险热。 它是否与器件的下游相关?  

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

     

    您是否尝试完全关闭充电器(即、移除电池和 VBUS 输入)、然后再次上电、部件是否恢复正常工作?

     

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    是的、我们已经尝试过这种方法。 该部件似乎已损坏。 我无法再谈谈该部件。 我是否可以进行任何测量来帮助确定芯片所处的状态?

    谢谢、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

     完全关断后、请在 BAT 引脚上连接一个4V 实验室电源。 SYS 引脚上是否有输出电压、您是否能够通过 I2C 进行通信?  

    谢谢、

    宁。