This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS723:-1V 负电源轨

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS723, TPS7A30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119518/tps723--1v-negative-rail

器件型号:TPS723
主题中讨论的其他器件: TPS7A30

大家好、

我们是否有任何可支持-1V 100mA 输出的负 LDO?

TPS723似乎是最接近的一款。  

最棒的

Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zeming、  

    TPS723可以正常工作、但我建议使用 TPS7A30以获得一些改进的性能。  

      TPS723 TPS7A30
    AEC Q100标准
    输出选项 可调节输出、固定输出、负输出 可调节输出、负输出
    输出电流(最大值)(A) 0.2. 0.2.
    输入电压(最大值)(V) -2.7 -3.
    输入电压(最小值)(V) -10 -36.
    输出电压(最大值)(V) -1.2 -1.2
    输出电压(最小值)(V) -9.75 -33.
    固定输出选项(V) -2.5 -
    使能 是的 是的
    电源正常
    输出电容器类型 陶瓷 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 48 55
    噪声(uVrms) 60 15.
    精度(%) 2. 2.5.
    VDO (典型值)(mV) 280 216
    Iq (典型值)(mA) 0.13 0.05
    热阻 θJA (°C/W) 195. 48
    最小封装面积(mm2) 4. 9.
    封装类型 SOT-23-THIN、SOT-23、WSON HVSSOP、SON

    谢谢、  

    McKyla