Other Parts Discussed in Thread: TPS723, TPS7A30
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS723 主题中讨论的其他器件: TPS7A30
大家好、
我们是否有任何可支持-1V 100mA 输出的负 LDO?
TPS723似乎是最接近的一款。
最棒的
Zeming
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Zeming、
TPS723可以正常工作、但我建议使用 TPS7A30以获得一些改进的性能。
| TPS723 | TPS7A30 | |
| AEC Q100标准 | 否 | 否 |
| 输出选项 | 可调节输出、固定输出、负输出 | 可调节输出、负输出 |
| 输出电流(最大值)(A) | 0.2. | 0.2. |
| 输入电压(最大值)(V) | -2.7 | -3. |
| 输入电压(最小值)(V) | -10 | -36. |
| 输出电压(最大值)(V) | -1.2 | -1.2 |
| 输出电压(最小值)(V) | -9.75 | -33. |
| 固定输出选项(V) | -2.5 | - |
| 使能 | 是的 | 是的 |
| 电源正常 | 否 | 否 |
| 输出电容器类型 | 陶瓷 | 陶瓷 |
| PSRR @ 100KHz (dB) | 48 | 55 |
| 噪声(uVrms) | 60 | 15. |
| 精度(%) | 2. | 2.5. |
| VDO (典型值)(mV) | 280 | 216 |
| Iq (典型值)(mA) | 0.13 | 0.05 |
| 热阻 θJA (°C/W) | 195. | 48 |
| 最小封装面积(mm2) | 4. | 9. |
| 封装类型 | SOT-23-THIN、SOT-23、WSON | HVSSOP、SON |
谢谢、
McKyla