Other Parts Discussed in Thread: LM5100A
大家好、我们现在面临这个问题。
在器件型号 LM5100A 数据表中、如下所述:

如果下面突出显示的数据表中所述的标准不满足、会产生什么影响、并且会对 引脚4 (HO)和引脚3 (HS)之间具有低阻抗路径的元件造成损坏?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Amira、
感谢您分享图片。 VDD 电容器的放置方式看起来正确。 关于 HB-HS 电容器、我们建议将其放置在下图中。 HB-HS 串联2个电容器的原因是什么? 通常、在 HB 和 HS 引脚上只连接了1个旁路电容器、或者在某些情况下、在嘈杂的环境中、客户可能会并联一个额外的低值电容器来滤除高频噪声。
自举电容器每周期从 VDD 电容器(通过自举二极管)充电。 此再充电在短时间间隔内进行、并且涉及高峰值电流、因此任何长迹线都可能导致寄生效应、从而导致噪声可能超过 HB-HS 可承受的电压。

此致、
Leslie