This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5100A:LM5101A /B/C 3A、2A 和1A 高电压高侧

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5100A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118714/lm5100a-lm5101a-b-c-3a-2a-and-1a-high-voltage-high-side

器件型号:LM5100A

大家好、我们现在面临这个问题。

在器件型号 LM5100A 数据表中、如下所述:

如果下面突出显示的数据表中所述的标准不满足、会产生什么影响、并且会对  引脚4 (HO)和引脚3 (HS)之间具有低阻抗路径的元件造成损坏?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amira,  

    欢迎来到论坛! 由于突出显示的陈述涵盖了多项建议、您能否准确地阐明哪些标准不符合? 例如、您根本没有这些电容器吗?或者您正在使用它们、但它们的 ESR 不低?或者您是否使用了所有推荐的元件、但它们未按照  布局中的建议放置在靠近引脚的位置?

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leslie、

    请参阅下图、我们有电容器: C312连接在 VDD 和 VSS 之间、C277和 C276串联连接在 HB 和 HS 之间。

    此致、

    Amira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amira、  

    感谢您分享图片。 VDD 电容器的放置方式看起来正确。 关于 HB-HS 电容器、我们建议将其放置在下图中。 HB-HS 串联2个电容器的原因是什么? 通常、在 HB 和 HS 引脚上只连接了1个旁路电容器、或者在某些情况下、在嘈杂的环境中、客户可能会并联一个额外的低值电容器来滤除高频噪声。  

    自举电容器每周期从 VDD 电容器(通过自举二极管)充电。 此再充电在短时间间隔内进行、并且涉及高峰值电流、因此任何长迹线都可能导致寄生效应、从而导致噪声可能超过 HB-HS 可承受的电压。  

     

    此致、

    Leslie