请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM76003 主题中讨论的其他器件: LM76005
您好!
|
LM76003RNPR
|
对于此降压转换器、在155kHz 至160kHz 和3dB 频率下观察到低频 RE 故障。 如何满足26dB (µV μ V)的要求。

输入是 PI 滤波器、输入电容为22uF + 10uF (来自电池侧)、4.7uH 电感、470uF 电容+ 10uF + 10uF + 2.2uF + 1uF、靠近降压转换器输入。
输入电压= 27.5V
输出= 5V、2A
Fsw = 500kHz
环境下的噪声水平低于限值线6dB。
如果需要更多信息、请告诉我。
谢谢。