This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:RE -低频155KHZ 故障

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76003, LM76005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119440/lm76003-re---low-frequency-155khz-failure

器件型号:LM76003
主题中讨论的其他器件: LM76005

您好!

LM76003RNPR

 对于此降压转换器、在155kHz 至160kHz 和3dB 频率下观察到低频 RE 故障。 如何满足26dB (µV μ V)的要求。

输入是 PI 滤波器、输入电容为22uF + 10uF (来自电池侧)、4.7uH 电感、470uF 电容+ 10uF + 10uF + 2.2uF + 1uF、靠近降压转换器输入。  

输入电压= 27.5V

输出= 5V、2A

Fsw = 500kHz

环境下的噪声水平低于限值线6dB。  

如果需要更多信息、请告诉我。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您是否有其他器件在150kHz-160Khz 下工作、如果 LM76003在500kHz 下工作、它不能产生低于500kHz 的噪声。

    或者、您能否在此工作条件下检查 LM76005的 SW 节点并共享波形和 RE 结果。

    谢谢