This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44:使用 UCC28C42替代 UCC28C44

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C44, UCC28C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119477/ucc28c44-use-ucc28c42-to-replace-ucc28c44

器件型号:UCC28C44
主题中讨论的其他器件: UCC28C42

您好专家、

我的客户在其产品中使用 UCC28C44、但现在他们需要更换以作为交货短缺。

从数据表中可以看出、UCC28C44和 UCC28C42之间的唯一区别是 Fsw 和占空比限制。

“UCCx8C40、UCCx8C42和 UCCx8C43中的 OUT 引脚的频率与振荡器的频率相同,并且可以在接近100%的占空比下工作。 在 UCCx8C41、UCCx8C44和 UCCx8C45中、由于内部 T 触发器、OUT 的频率是振荡器频率的一半。 这会将最大占空比限制为小于50%”

您是否认为他们是否可以使用 UCC28C42代替 UCC28C44、如果他们更改 RT/CT 以使 UCC28C42与 UCC28C44保持相同的 FSW? 谢谢。

此致、

进行了比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared、

    这对于正常的稳态运行应该没有问题。 UCC28C44 50%占空比限值可在条件需要 D>50%时保护转换器(变压器饱和)。 考虑一下相对于控制环路速度的线路/负载瞬态运行? 当占空比限制为50%时、可能会发生命令 D>50%的事件、但控制器不允许转换器到达那里、因此输出电压可能会下降、具体取决于负载条件、 这种情况可能不会被注意到、因为输出电容器至少可以暂时保持输出电压。 现在、在 UCC28C42的相同情况下、占空比可以超过50%并达到100%。 重点是,如果您对预期的线路/负载瞬态没有很好的处理能力,并且允许转换器进入 D>50%,那么您是否有足够的复位电压来防止变压器饱和?

    此致、

    Steve M