主题中讨论的其他器件: UCC28C42
您好专家、
我的客户在其产品中使用 UCC28C44、但现在他们需要更换以作为交货短缺。
从数据表中可以看出、UCC28C44和 UCC28C42之间的唯一区别是 Fsw 和占空比限制。
“UCCx8C40、UCCx8C42和 UCCx8C43中的 OUT 引脚的频率与振荡器的频率相同,并且可以在接近100%的占空比下工作。 在 UCCx8C41、UCCx8C44和 UCCx8C45中、由于内部 T 触发器、OUT 的频率是振荡器频率的一半。 这会将最大占空比限制为小于50%”
您是否认为他们是否可以使用 UCC28C42代替 UCC28C44、如果他们更改 RT/CT 以使 UCC28C42与 UCC28C44保持相同的 FSW? 谢谢。
此致、
进行了比较。