This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:IC 不断损坏

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097836/bq76940-ic-keeps-getting-damaged

器件型号:BQ76940

我正在使用 BQ76940进行 BMS 设计。 我已将 SCL 和 SDA 线路上拉至 REGOUT 引脚。  我已将其连接到微控制器、并使用 REGOUT 引脚为其供电。 我能够使用 UART 从 IC 读取电池电压。 但是 、一段时间后、IC 受损、REGOUT 引脚和 VSS 显示短路。 这已经发生了两次了。 我在这里出了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cleatus、

    如果 IC 损坏、硬件上一定会出现问题。 您可以共享原理图吗?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6746.BMS.pdf

    我已附上我的原理图。 它是一款可实现高侧和低侧配置的开发板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cleatus、

    原理图在大多数情况下看起来都不错。 我确实注意到您有 C48、C49、C50将电池组电源引脚连接到 VSS。 我以前从未见过以这种方式与器件配合使用的电容器-这些高电压电容器是吗? 我还查看了 Regin 电路、因为这是 REGOUT 稳压器的电源。 我假设 BA+连接到电池组顶部? 如果您正在进行任何短路测试、建议在以下应用报告 中的电路中使用二极管和电阻器:https://www.ti.com/lit/an/slua749a/slua749a.pdf

    我还注意到 D27是45V 组件。 这是正确的-您的电池的电压是多少?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C48、C49、C50是去耦电容器。 这些是不必要的吗?

    是的、BA+连接到电池组顶部。

    到目前为止、D27是 DNA。 电池组电压为57V、目前有15节电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为不需要 C48、C49和 C50。 我希望这些引脚连接在电源引脚组(BAT-VC10X、VC10X-VC5X、VC5X-VSS)之间。 C48的连接方式是整个电池组电压-它的额定电压是否为该电压?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将15节串联电池连接到电路板。 当我使用 UART 加电并读取电池电压时、仅正确显示前5个电池、其余电池显示47个数字。 这里的问题是什么?

    以下是我的读数:

    CAP1 - VSS = 3.2V

    CAP2 - VSS = 18.4V

    CAP3 - VSS = 48.9V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CAP3应仅比 VC10X 高3.3V。 CAP2和 CAP1电压看起来不错、但 CAP3非常高。 我只会期望33.3V。

    该器件有3组、每组5个电池、因此您的结果表明、第2和第3个电池组存在问题。 您可以读取状态寄存器以查看是否报告了故障。 通常、这意味着未正确为主要组供电。 同时测量 VC5X、VC10X 和 BAT 引脚。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Matt!

    以下是读数:

    VC5X - VSS = 23.1V

    VC10X - VSS = 39.58V

    BAT - VSS = 44.84V

    当我在移除 BQ76940的情况下检查到达 IC 焊盘的电压时、  引脚 VC0 - VC15之间的电芯电压接近3.6V。 在我安装 IC 并检查到达 IC 焊盘的电压后、很少有电池电压会关断相当大的值、例如5.4V、1.2V 等。  这里可能会有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cleatus、

    电路板连接了多少个电池? VC5X 似乎不可能过高- CAP2应该比 VC5X 高3.3V。 我希望 BAT 和 VC10X 之间的电压差更大。 某些东西看起来非常奇怪。

    如果您已连接全部15节电池、且它们为3.6V、则 BAT 引脚上的总电压应为54V。 如果要减少电池节数、请确保遵循数据表中的连接指导(请参阅备用电池数表)。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能够清除先前的误差、并确保所有电池电压都达到 IC。 我在 STM32微控制器中转储了一个示例程序、并尝试读取电池电压。
    现在、所有电池电压都显示为"47"。  我已经上传了我获得的输出以及我在微控制器中转储的代码。 请提供解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cleatus、

    我不确定您共享的内容是否有助于调试或您在电路板上测量的电压。 正如我之前说过的、您在电源引脚上读取的电压没有意义。 您能否回答我有关连接了多少个电池的问题、并在可能的情况下共享您的原理图?

    或者、您是否说先前的问题已经解决?  

    器件上的 SYS_STAT 读取显示存在 DEVICE_XREADY 故障。 您需要弄清楚导致这种情况的原因。 以下是一个可能有用的主题:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923907/bq76940-xready-trigger-reason-identify 

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用15节电池、大约54.7V 作为输出。

    以下是我的读数:

    CAP1 - VSS = 3.29V

    CAP2 - VC5X = 0.06V

    CAP3 - VC10X = 3.13V

    BAT - VSS = 48.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cleatus、

    CAP2-VC5X 电压显示中间电池组未通电。 与总堆叠电压(48.3V 与54.7V)相比、BAT 引脚电压较低。 您能否测量电池电压输入(VCX 引脚)上的电压、以查看是否有意外情况?  

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Matt!

    IC 似乎存在问题。 我用新电池替换了它、现在我能够完美地读取电池电压。

    我还有几个问题。

    1.我想输入过压和欠压值。 这些值是为单个电池还是为整个电池组设置的?

    2. 设置短路延迟和短路阈值时、应考虑哪些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cleatus、

    很高兴问题得到解决。 对于过压和欠压值-这些值是针对电池电压设置的。 短路参数实际上取决于您的系统要求、因此对于每个应用来说、它都是不同的。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Matt!

    我在平衡期间遇到问题。 除一个(第15个)电池外、所有电池均处于平衡状态。 我已经把平衡状态留了一整天。 我已附上所有电池电压的屏幕截图。 与该电池相关的所有组件似乎都很好。 请提供解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cleatus、

    我看不到为什么您的原理图中的电芯15不平衡。 您是否曾尝试仅开启电池15的平衡并测量平衡电阻器上的电压以查看其是否正常工作? 您的微控制器应控制哪些电池平衡。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt!

    电池单元正在进行平衡。

    我注意到电路板上的另一个问题。 当我为每节电池组装滤波电容器(1uF)时、我 会读取错误值、当它们被移除时、我 能够读取正确的电压读数。   问题可能出在哪里?  

    我已附上组装滤波电容器后读数的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cleatus、

    我建议将电池输入电容器减少到0.22uF。 在平衡期间、RC 时间常数会影响平衡暂停以进行测量时的稳定时间。 如果电压尚未完全稳定、则会导致一些测量误差。  

    但是、查看屏幕捕获、您似乎已禁用平衡、因此这可能是不相关的。 在您之前的屏幕截图中、您的电池看起来测量正常、那么您的电路板上还有什么变化吗? 新的电压读数看起来像是一些 VC 引脚未连接到电池。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此屏幕截图是在组装滤波电容器的情况下拍摄的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、但电压似乎表明一些电池导线未连接。 总电压看起来正确、但不会在电池上均匀分布。 这不是电池监控器的问题、它指示连接已断开。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Matt!

    所有连接均未断开。 只有在我组装滤波电容器时才会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cleatus、  

    BQ76940仅测量并报告在其 VCX 引脚上看到的电压。 尝试使用万用表测量引脚处的电压以进行验证。  

    电压真的不正确(我唯一能解释的是断开连接)或器件损坏。 让我知道您在万用表上看到的内容。 如果您在器件引脚上看到正确的电压、请尝试更换 IC。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Matt!

    当我移除滤波电容器时、我能够读取正确的电池电压读数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您之前的描述中了解的内容。 您是否能够使用安装了电容器的万用表测量器件引脚上的电压? 您是否尝试更换过 IC?

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试您所说的内容并在此处更新。

    我有另一个查询。 我是否可以使用继电器代替 MOSFET 并将其置于高侧(接近正极)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cleatus、

    继电器可以正常工作、但这并不常见。 您可能需要单独的继电器驱动器 IC 或电路。 继电器也可能是慢速开关、您可能需要考虑这种开关来提供短路保护、这种保护通常需要快速。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt!

    电池放电时是否应该保持平衡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常不会这样做。 在充电期间(接近充电结束时)或在休息状态期间最常实现平衡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Matt!

    我可以看到您的网站中有一个 BQ76940的示例代码。 此代码是否自动检测负载和充电器并启用相应的 FET? 此代码还可以用于13节电池组吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cleatus、

    Matt 在周五下班。

    需要编辑示例代码以仅从13个单元格读取。 目前、它已配置为完整的16。  看起来它只从每个电池读取电压。

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果代码自动检测到负载和充电器、您能确认吗?

    此外、BQ76940如何检测充电器是否已插入。 我可以看到、当存在负载时、SYS_CTRL1中设置了一个位、但没有任何有关插入充电器的信息。 我需要进行这些说明才能继续进行编码部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cleatus、  

    此示例代码在我加入本团队之前很久就已发布、因此我不是此示例的专家。 我注意到、如果您需要查看更多示例、多个用户已在 Github 等网站上在线发布了项目。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ76940如何检测充电器插入时的情况? 我可以看到、当存在负载时、SYS_CTRL1中设置了一个位、但没有任何有关插入充电器的信息。 我需要进行这些说明才能继续进行编码部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cleatus、  

    它没有充电器检测功能: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863802/bq76940-how-does-bq76940-detect-the-charger-insertion

    此处提到的参考设计可能会有所帮助: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010132/bq76940-charge-detect-and-discharge-detect-sleep-wake-up-functional-ity?ReplyFilter=Answers&ReplySortBy=Answers&ReplySortOrder=Descending

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Matt!

    我 提出了2个充电器检测解决方案:

    使用光隔离器。 将阳极和阴极连接到 PACK+和 PACK-并将集电极连接到 REGOUT 引脚(3V3 LDO)、发射器连接到微控制器。 因此、当插入充电器时、输出端接收到高电平。 原理图如下:

    2.当负载检测寄存器为0时、我是否可以使充电 MOSFET 保持"打开"状态;当负载检测设置为"1"时、我是否可以禁用此状态。 这意味着、当负载未连接时、电荷 MOSFET 始终开启。 这是一种可靠的方法吗?

    这些是否可靠?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cleatus、

    我以前没有使用过这两种解决方案、因此很难对可靠性进行评论。  

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果我使 CHG MOSFET 保持"导通"状态、则负载检测电路将不会按照数据表工作。

    您能提出任何替代方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cleatus、

    有一个包含充电器检测电路的参考设计: https://www.ti.com/tool/TIDA-01093 。 您可能需要研究此选项。

    我建议开始新的主题、以了解其他问题。 此主题在3个月前开始、主题已多次更改。 我将继续并关闭该线程。

    此致、

    Matt