This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:放电过程中插入或取出电池时、RM 值会发生变化。

Guru**** 1123240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118947/bq27520-g4-the-rm-value-changes-when-the-battery-is-inserted-or-removed-during-discharging

器件型号:BQ27520-G4


大家好、
当使用应用程序对电池放电时、插入和取出电池时、RM 值会发生变化。
在插入和取出电池之前、RM 值由库仑计数更新、但当插入和取出电池时、RM 值由 OCV 测量预测、因此估计 RM 值已更改。

当插入和取出电池时、OCV 测量的 RM 值的精度是否会随着电池的放电率的增加而下降?

如果可能有原因、请告诉我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您插入电池并且监测计检测到电池已插入时、监测计会进行电流、电压和温度测量、并尝试确定 DOD=function (I、V、T)。

    此函数使用温度补偿 OCV 表和温度补偿电阻表(电阻是 DOD 的函数、因此这是循环的、监测计会进行猜测)通过反向查看 OCV 表来计算 DOD (假设 OCV = V + I * R_Estimate)

    电流越高、估算电池电阻的固有不准确性所产生的影响就越大、精度就越差。 瞬态影响(电池的动态行为)也会增加不确定性和不准确性。

    -->只有真正的 OCV 才能实现良好的初始精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominik、您好!

    感谢您的回答。
    DOD 通过 OCV 测量的计算误差是否会由于 DOD 接近100%时电池电阻的变化更剧烈而增加?
    随着 DOD 接近100%、瞬态影响(电池动态行为)导致的不确定性和不准确性是否会增加?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DOD 越高、电芯电阻将呈指数级增长、因此、电芯电阻上的压降导致的误差会增加。 但是、电压曲线也变得非常陡峭、这将抵消该误差。