大家好、
当使用应用程序对电池放电时、插入和取出电池时、RM 值会发生变化。
在插入和取出电池之前、RM 值由库仑计数更新、但当插入和取出电池时、RM 值由 OCV 测量预测、因此估计 RM 值已更改。
当插入和取出电池时、OCV 测量的 RM 值的精度是否会随着电池的放电率的增加而下降?
如果可能有原因、请告诉我吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
当使用应用程序对电池放电时、插入和取出电池时、RM 值会发生变化。
在插入和取出电池之前、RM 值由库仑计数更新、但当插入和取出电池时、RM 值由 OCV 测量预测、因此估计 RM 值已更改。
当插入和取出电池时、OCV 测量的 RM 值的精度是否会随着电池的放电率的增加而下降?
如果可能有原因、请告诉我吗?
当您插入电池并且监测计检测到电池已插入时、监测计会进行电流、电压和温度测量、并尝试确定 DOD=function (I、V、T)。
此函数使用温度补偿 OCV 表和温度补偿电阻表(电阻是 DOD 的函数、因此这是循环的、监测计会进行猜测)通过反向查看 OCV 表来计算 DOD (假设 OCV = V + I * R_Estimate)
电流越高、估算电池电阻的固有不准确性所产生的影响就越大、精度就越差。 瞬态影响(电池的动态行为)也会增加不确定性和不准确性。
-->只有真正的 OCV 才能实现良好的初始精度。