This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:REGN_Pin 低阻抗

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24172
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116648/bq24172-regn_pin-low-impedance

器件型号:BQ24172

 您好、先生、

我们发现 PIN_20 REGN 似乎具有低阻抗现象、

此原理图是否有任何问题? 低阻抗 od REGN 引脚的原因是什么?

e2e.ti.com/.../dp3m_5F00_2a_5F00_v01z09_5F00_BOM_5F00_ES1_5F00_0a6_5F00_5v_5F00_adj.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、  

    我们将查看原理图、并在明天返回给您。  

    此致、  

    Arelis Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    除了 SW 与 GND 之间缺少肖特基二极管外、原理图看起来合理。  二极管。  AVCC 上的过压可能会导致 REGN 损坏。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    您能更详细地解释一下这款肖特基二极管的用途吗?
    除了正向压降更高外、低侧 MOSFET 的体二极管应与外部肖特基二极管发挥相同的作用。

    AVCC 的过压来自哪里? 系统噪声或 IC 内部噪声或插入电池产生的噪声?
    我们尝试在外部输入 MOSFET 之前添加连续直流50V、BQ24172和 IC 未损坏。
    在什么情况下会导致 AVCC 过压?

    此致、

    Azure

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Azure、

    肖特基二极管可降低体二极管导通期间的损耗、从而提高效率、还可钳制 SW 节点免受0.3V 以下振铃的影响。

    引脚的绝对最大额定值如下所示、AVCC 为30V、PVCC 为20V。 因此、施加50V 电压很可能会损坏 IC。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    REGN -0.3V 或-2V SW 引脚的最小值是否需要钳位功能?
    我在数据表中找不到用于保护该二极管的任何规格。
    肖特基二极管应在仅切换 MOS 死区时间时共享电流。
    能否选择40V 1A SOD123肖特基二极管? 例如二极管1N5819HW-7-F
    您能否为该二极管提供器件型号?

    此致、

    Azure

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    更新了具有和不具有肖特基二极管的 SW 引脚波形。

    使用二极管将欠压电平从-4.25V 更改为-4.0V。

    您能否判断噪声是否足够好?

    此致、

    Azure

    e2e.ti.com/.../0714_5F00_SWpin_2D00_wD_5F00_0a1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Azure、

    肖特基二极管仅在 IC 高侧 FET 死区时间期间导通。  EVM 使用 Diodes Inc.提供的2A B220A-13-F   

    关于 SW 引脚上的欠压测量、-4V 看起来有点多。  您是否使用下面所示的短接地链路进行测量?

    改进的 PCB 布局、尤其是从 PVCC 到 IC GND 的电容器将减少这种下冲。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff
    使用短接地线、SW 节点的 UV 变为-2.2V (使用二极管)和-2.9V (不使用二极管)。
    SW node without diode SW node with diode

    大约10个 BQ24172 IC 在空运后无法为板载电池充电。
    更换 IC 之前、检查 SW 引脚是否为12V 电平。
    在 REGN 引脚上的 TI I/V 曲线之后、芯片看起来没有开路/短路。
    但是、故障单元 I/V 曲线未跟踪良好单元。
    详细参考随附的 pdf 文件。

    e2e.ti.com/.../QEM_2D00_CCR_2D00_2207_2D00_00202-Final-Report_2800_unit-2_2900_.pdf
    我是否可以再次澄清下面的几个短点?
    SW 处没有二极管会导致 SW 节点发生 UV 吗?
    SW 节点处的 UV 是否会导致 AVCC 过压?
    AVCC 过压是否会导致 REGN 节点异常?
    二极管是否是根本原因、使充电 IC 无法为电池充电?

    此致、
    Azure

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Azure、

    我不希望 SW 上的二极管丢失导致损坏或防止充电、但如果没有该二极管、该器件的数据非常少。

    我不希望 SW 上的 UV 导致 AVCC 损坏。   

    我希望 AVCC 上的 OV 会导致 REGN 损坏。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    您是否有任何想法来保护报告中故障单元的 REGN 引线电流?
    IC 没有开路/短路、但它们在电路板上无法正常工作。
    我们得到了 AVCC、PVCC、ACP、SRN、VREF、 REGN、BTST、SW。
    仅出现 REGN 节点 I/V 故障。
    大能量来自输入(AVCC)、输出(电池)或芯片开关噪声的何处?

    此致、

    Azure

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Azure、

    我没有关于这方面的任何其他数据。 PCB 是否可能存在焊料短路或 AVCC 或 REGN 上的电容器之一短路?

    此致、

    Jeff