您好、先生、
我们发现 PIN_20 REGN 似乎具有低阻抗现象、
此原理图是否有任何问题? 低阻抗 od REGN 引脚的原因是什么?
e2e.ti.com/.../dp3m_5F00_2a_5F00_v01z09_5F00_BOM_5F00_ES1_5F00_0a6_5F00_5v_5F00_adj.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
我们发现 PIN_20 REGN 似乎具有低阻抗现象、
此原理图是否有任何问题? 低阻抗 od REGN 引脚的原因是什么?
e2e.ti.com/.../dp3m_5F00_2a_5F00_v01z09_5F00_BOM_5F00_ES1_5F00_0a6_5F00_5v_5F00_adj.pdf
你(们)好,先生
您能更详细地解释一下这款肖特基二极管的用途吗?
除了正向压降更高外、低侧 MOSFET 的体二极管应与外部肖特基二极管发挥相同的作用。
AVCC 的过压来自哪里? 系统噪声或 IC 内部噪声或插入电池产生的噪声?
我们尝试在外部输入 MOSFET 之前添加连续直流50V、BQ24172和 IC 未损坏。
在什么情况下会导致 AVCC 过压?
此致、
Azure
您好 Jeff
更新了具有和不具有肖特基二极管的 SW 引脚波形。
使用二极管将欠压电平从-4.25V 更改为-4.0V。
您能否判断噪声是否足够好?
此致、
Azure
您好 Jeff
使用短接地线、SW 节点的 UV 变为-2.2V (使用二极管)和-2.9V (不使用二极管)。
大约10个 BQ24172 IC 在空运后无法为板载电池充电。
更换 IC 之前、检查 SW 引脚是否为12V 电平。
在 REGN 引脚上的 TI I/V 曲线之后、芯片看起来没有开路/短路。
但是、故障单元 I/V 曲线未跟踪良好单元。
详细参考随附的 pdf 文件。
e2e.ti.com/.../QEM_2D00_CCR_2D00_2207_2D00_00202-Final-Report_2800_unit-2_2900_.pdf
我是否可以再次澄清下面的几个短点?
SW 处没有二极管会导致 SW 节点发生 UV 吗?
SW 节点处的 UV 是否会导致 AVCC 过压?
AVCC 过压是否会导致 REGN 节点异常?
二极管是否是根本原因、使充电 IC 无法为电池充电?
此致、
Azure