This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27546-G1:GPCRA0问题

Guru**** 2504735 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRA0, GAUGEPARCAL, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117015/bq27546-g1-gpcra0-issue

器件型号:BQ27546-G1
主题中讨论的其他器件:GPCRA0GAUGEPARCALGPCCHEM

您好!

 来自 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113669/bq27546-g1-soc-jump-during-relax-discharge-relax-test

此主题将涉及 Ra0和 GPCRA0问题。

在运行测试之前、我想确保有一些东西。

1.如何知道我得到的 Ra0是正确的? 此 ChemID 是否有一系列 Ra0? 如果获得 Ra0的样本并找到平均值该怎么办?
放电率的限制是?
发送到 GPCRA0的3.gg 文件应在测试之前或之后被拉取?
4.用一个小数点记录温度是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:您必须检查源数据(电流、电压、温度日志文件)是否完全按照 GPCRA0中的说明完成。 如果这是正确的、则 GPCRA0的结果将是正确的。

    2:最小负载约为 C/10。 在这下方、电流和电压信息通常不足以准确计算 Ra 的分辨率。 最大负载不应超过电池数据表的限制。 它应该是一个系统高负载、因为 GPCRA0过程的一部分是热模型(T RISE 和 T TIME 常数)、这是在电池像在终端应用中一样升温时测得的最佳值。

    #3:它应该在测试之前(=在您首次编程 ChemID 之后(它需要是一个未经修改的 ChemID (未学习)))。

    4:是的。

    必须非常小心地遵循 GPCRA0的指令(特别是充电和放松时间)。 此外、确保这是通过安装在终端应用中的电池组中的电池来完成的、以获得最佳的热参数结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、在运行测试后、我的 Qmax 为98838、超出了最大值。

    这是我的源文件 e2e.ti.com/.../toGPCRA0_5F00_02.zip

     这是报告 e2e.ti.com/.../toGPCRA0_5F00_02_2D00_report.zip

    我确实让热敏电阻位于电池下方。 我有一个盒子盖板、但它不是一个散热盒。

    我将交流电设置为28摄氏度。充电和放电的放松时间为2.5小时5.5小时。放电率为 C/5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何识别 ChemID (1122)。 这是通过 GAUGEPARCAL 进行的吗?

    1122用于10000mAh 电池、因此 Ra 表将与90mAh 电池完全不同。

    请确认:是否要使用90mAh 电池?

    GPCRA0将日志文件中的电流信息解释为安培、而不是 mA、因为值太小。 该监测计使用整数数学运算、使用90mAh 电池、您将达到监测计可以合理解决的极限。

    您必须使用电流调节来使其正常工作。 更改所有容量相关参数、比例因子为10 (例如 设计容量= 900mAh、Qmax = 900mAh、设计能量= 3420mWh 等)。 然后将感应电阻器更改为大10倍的电阻器。

    在缩放电流 x10后、我将您的数据重新提交到 GPCRa、以测试 GPCRa 是否正确拾取了该数据、并执行以下操作:

    优化的 Impedance Track 参数:

    Qmax,mAh:988

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。

    我使用 GPCCHEM 来识别 CHEMID、我知道1122用于10000mAh 电池、但这正是 GPC 告诉我的。 因此无法帮助使用 ID。

    我想使用90mAh 电池、我知道 BQ27546的最小支持容量为100mAh、但必须是 BQ27546。

    那么、我接下来需要做的是更改 gg 文件中的参数并将 zip 文件重新发送到 GPCRA0以查找新的 Ra 表、不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议将感应电阻器更改为比现在使用的电阻器高10倍的值、然后修改配置、以便监测计将其视为900mAh 电池(=10倍电流调节)。 这使得算法的整数数学能够准确地工作。

    您最好重新测量电池的行为(=重复生成放松/充电/放松/放电日志文件)、因为您将从电量监测计获得以 mA 为单位的更好的电流数据。

    我所做的操作可能是可以接受的(但不是理想的)、编辑您的日志文件以将当前列数据乘以10、然后重新提交到 GPCRA0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还记得、感应电阻器的电阻限制为5-20m Ω? 我只是想确保可以提高。

    对于感测电阻的变化、它仅用于测试、还是需要在最终器件中实现?

    嗯、在测量仪表认为它是900mAh 后、我是否需要重新识别 ChemID?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    监测计测量感应电阻器上的电压。 只要电压在库仑计数器中的指定限值内、就不会限制感应电阻器。 有一些实际的限制(例如、将多个监测结果的整数分辨率考虑在内)、但说检测电阻器必须介于5m Ω 和20m Ω 之间是不正确的。

    您还需要在终端应用中实现更高的感应电阻器。

    您无需重新识别 ChemID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有新的 Ra 表和 Qmax。但是 、一旦我在数据存储器中设置它们并重置。设计容量降至972、运行状况从90下降到76。是因为电池?

    PS.比例因子为12.75

    这是报告  e2e.ti.com/.../toGPCRA0_5F00_06_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还需要根据电流调节配置负载预测。 GPCRA0将根据调节的电流报告电池 Ra、因此监测计将计算比"实际"更高的压降、并且负载预测设置(负载选择)必须考虑这一点。

    SOH 是 Qmax 和电芯电阻以及 SOH 负载 I 的函数、因此也必须正确设置、否则监测计将计算减小的 SOH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了、SOH 现在为100。谢谢