主题中讨论的其他器件: BQ76920
大家好、如果有人帮助我了解低功耗和高功率接地、那将会很有帮助。 在下图中、"此处连接了低功耗接地和高功率接地"这一说法的含义是什么?
这是否意味着"电池组-ve 通常连接到 MUC 接地、AFE 接地和 BQ76200接地"?
或者、我是否应该从电池组-ve 到负载 Rsense 分离线路?

谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Caleb 先生、
首先、感谢您提供相关信息。
我在48V BMS 应用系统上工作、我在其中一个设计中使用了 BQ76200、其中 Bq76200的接地端直接连接到 PCB 上的高功率接地端、同一接地端通过"0"Ω(0603)电阻连接到低功耗接地端(5V 供电的 MCU 接地端)。 在与负载(电感1KW 电机)一起进行测试时、CP EN 引脚最初被启用、CHG EN 和 DSG EN 引脚也被启用、负载打开。 设备工作正常。 在 MOSFET 漏极附近放置了两个"10K NTC"、用于监测温度。 MCU 在 MOSFET 截止期间将 CHG EN 和 DSG EN 引脚拉低并使负载关闭。 在 MOSFET 的截止恢复过程中、我注意到其中一个 NTC 上的火花、并且"0"Ω 电阻器烧坏(开路)。 该器件与电源(48V)断开连接。
稍后在检查 PCB 板时发现了这一点
1) BQ76200的 BAT 引脚(引脚2)相对于 VSS (高功率接地)显示短路。 此外、CP EN 引脚(引脚5)显示 VSS (高功率接地)短接。
2) MCU 的 CP EN 引脚显示了短 接的 w.r.t VSS (低功耗接地)。 还注意到 MCU 短路(5V 电源引脚到 VSS)。
3) 3) 10k NTC 也会烧坏。
接地路径上的"0"欧姆电阻烧断可能是什么原因?
BQ76200和 MCU 的运行情况可能会怎样?
您根据上述情景进行了哪些分析?
提前感谢、
库马尔
嗨、Kumar、
这可能会有所帮助。 https://www.embedded.com/back-emf-and-snubber/
有关反电动势保护的任何研究都是您想要了解的内容。
谢谢、
Caleb