This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:如何连接高功率接地与放大器;低功率接地?

Guru**** 2556220 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117923/bq76200-how-to-connect-high-power-ground-low-power-ground

器件型号:BQ76200
主题中讨论的其他器件: BQ76920

大家好、如果有人帮助我了解低功耗和高功率接地、那将会很有帮助。 在下图中、"此处连接了低功耗接地和高功率接地"这一说法的含义是什么?

这是否意味着"电池组-ve 通常连接到 MUC 接地、AFE 接地和 BQ76200接地"?

或者、我是否应该从电池组-ve 到负载 Rsense 分离线路?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kumar、  

    低功耗接地和高功耗接地意味着模拟接地和电源接地。 应在布局中连接大功率接地和低功率接地。 该图仅强调了将 IC 连接到 IC 的接地层、以帮助降低噪声。

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caleb 先生、

    首先、感谢您提供相关信息。

    我在48V BMS 应用系统上工作、我在其中一个设计中使用了 BQ76200、其中 Bq76200的接地端直接连接到 PCB 上的高功率接地端、同一接地端通过"0"Ω(0603)电阻连接到低功耗接地端(5V 供电的 MCU 接地端)。 在与负载(电感1KW 电机)一起进行测试时、CP EN 引脚最初被启用、CHG EN 和 DSG EN 引脚也被启用、负载打开。 设备工作正常。 在 MOSFET 漏极附近放置了两个"10K NTC"、用于监测温度。 MCU 在 MOSFET 截止期间将 CHG EN 和 DSG EN 引脚拉低并使负载关闭。 在 MOSFET 的截止恢复过程中、我注意到其中一个 NTC 上的火花、并且"0"Ω 电阻器烧坏(开路)。 该器件与电源(48V)断开连接。

    稍后在检查 PCB 板时发现了这一点

    1) BQ76200的 BAT 引脚(引脚2)相对于 VSS (高功率接地)显示短路。 此外、CP EN 引脚(引脚5)显示 VSS (高功率接地)短接。

    2) MCU 的 CP EN 引脚显示了短 接的 w.r.t VSS (低功耗接地)。 还注意到 MCU 短路(5V 电源引脚到 VSS)。

    3) 3) 10k NTC 也会烧坏。

    接地路径上的"0"欧姆电阻烧断可能是什么原因?

    BQ76200和 MCU 的运行情况可能会怎样?

    您根据上述情景进行了哪些分析?

    提前感谢、

    库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kumar、  

    首先想到的是来自电机的反电动势、尤其是在断电时。 电机充当电感器、产生的电压可能高于 BQ76920和所用 MCU 的绝对最大额定值。 我建议缓慢关闭电机、因为快速关断会引起更高的电压尖峰。

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、

    了解这些信息很好。 我将很少研究电感负载产生的电压尖峰。 请与我分享、我可以在哪里获得有关上述内容的更多详细信息。

    谢谢、

    库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kumar、

    这可能会有所帮助。 https://www.embedded.com/back-emf-and-snubber/

    有关反电动势保护的任何研究都是您想要了解的内容。

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、

    非常感谢您分享这些信息。