This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3844:D &lt 的废液补偿;0.5

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118553/uc3844-slop-compensation-for-d-0-5

器件型号:UC3844

你(们)好  

我是 Vasudev,我正在设计1.5kw 2开关正向转换器,为此,我将使用 基于 UC3844的电流模式控制在输出端仅以恒定电流模式运行(当然 ,电压范围有限)  。 我知道、对于占空比小于50%的情况、电流会在几个开关周期内自动稳定下来。   在 TI 应用手册的其中一个中、我了解到添加 slop compp 可以提高稳定性以实现更长的扩展。 因此、我想了解更多有关实现它的信息。 我还共享了应用手册的链接。

1)如何选择 R2和 RSC?  

2) 2)下面显示的电路是否仅 用于 d<0.5的 slop comp?

 3) 3)我正在使用电流互感器(CT),CT 的输出是否可以连接,如右侧的电路所示。  

 

此致

Vasudev  

/sca-file/__key/communityserver-discussions 组件-files/196/slua257.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)  R2:CS 引脚的 RC 滤波器的时间常数应小于 开关周期的十分之一。   

          RSC 取决于 CS 引脚所需的斜坡补偿率。

    2) 2)该电路可用于 D > 50%和 D < 50%的情况。    

     3)是的。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     为了计算 RSC 的值,我是否可以参考数据表中给出的方法? 或者哪种方法更适合计算占空比小于0.5的 RSC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以使用它。

    请记住 、当占空比大于50%时、最小斜率补偿必须至少为电流波形下降斜率的1/2。

    此致、

    Teng