主题中讨论的其他器件:TPS92641
我们有一个切换和 LED 开/关的应用(15-20A)。 我们发现、根据 Iadj 输入电压、LED 的导通时间非常不一致。 我们让电路在 Iadj 上以固定电压正常运行。 但是、我们需要 LED 以固定的速率打开和关闭。 当在0和2.5V 之间切换(在 Iadj 上)时、我们在 LED 上获得一致的切换输出、但当该电压在0和1.5V 之间切换时、我们在 LED 上获得非常不一致的输出。
我们向客户支持提出了请求、并将其定向到这里。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们有一个切换和 LED 开/关的应用(15-20A)。 我们发现、根据 Iadj 输入电压、LED 的导通时间非常不一致。 我们让电路在 Iadj 上以固定电压正常运行。 但是、我们需要 LED 以固定的速率打开和关闭。 当在0和2.5V 之间切换(在 Iadj 上)时、我们在 LED 上获得一致的切换输出、但当该电压在0和1.5V 之间切换时、我们在 LED 上获得非常不一致的输出。
我们向客户支持提出了请求、并将其定向到这里。