This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92640:开/关不一致

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104191/tps92640-inconsistent-on-off

器件型号:TPS92640
主题中讨论的其他器件:TPS92641

我们有一个切换和 LED 开/关的应用(15-20A)。  我们发现、根据 Iadj 输入电压、LED 的导通时间非常不一致。  我们让电路在 Iadj 上以固定电压正常运行。 但是、我们需要 LED 以固定的速率打开和关闭。  当在0和2.5V 之间切换(在 Iadj 上)时、我们在 LED 上获得一致的切换输出、但当该电压在0和1.5V 之间切换时、我们在 LED 上获得非常不一致的输出。

我们向客户支持提出了请求、并将其定向到这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您能否与我们分享输出波形? 谢谢~

    尤廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面以绿色显示的 IADJ 输入、其中我们得到一致的开关输出(黄色)

    但是、当我们降低 IADJ 电压时、输出变得非常不一致:

    我们还注意到、它需要一定数量的预加重才能关闭和打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    补偿电容器的值是多少?

    尤廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    330nF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    请尝试将此值降低至大约100nF、然后重试。 谢谢~

    尤廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    我做了这个修改、没有看到任何改进。  这是我们需要 TPS92641实现的目标。  想知道 TI 是否可以通过任何方式设置电话来讨论该设计?  我们将进行3个月的故障排除、我不确定此 IC 是否足以满足此设计需求。

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    让我在内部找到合适的人员、稍后再回复您、

    尤廷