This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:BQ27742-G1

Guru**** 2579955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118796/bq27742-g1-bq27742-g1

器件型号:BQ27742-G1

您好!

我目前正在处理 bq27742。 到目前为止、在 IC 解封时没有问题。 但是、当我尝试检查某个情形时、例如在更新数据闪存参数时、我故意移除了电池。 因此闪存未正确更新。 然后、我尝试使用 BQ Studio 拆封 IC。 但是、完全访问 unseal 命令不会起作用。 当我看到 FAS、SS 位仅为高电平时。 不会进入低电平状态。 您能不能建议任何解决方案、我如何进入解封状态。

谢谢、此致、

Kavya。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解封(和完全访问)需要向量表写入两个连续字。 自动刷新可能会对此产生干扰。 请禁用自动刷新(单击仪表板左上角的绿线。 禁用自动刷新时、它将变为红色)。

    等待4秒钟、让两个字命令状态机超时。

    然后单击"取消密封"(这是第一步)。 检查 SS 是否为0 (单击 Refresh (刷新)以手动更新)。

    然后单击 Unseal Full Access。 检查 FAS 是否为0 (单击“刷新”以手动更新)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    我尝试了您的建议、但无法摆脱密封状态。 您能不能建议其他方法。

    谢谢、此致、

    Kavya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kavya、

    如果在对 srec 进行编程时断电、则可能会导致数据损坏。 当数据不正确时(错误的指令闪存)、bq27742将无法预测。 我会把这个装置当作砖头对待。

    请注意、如果您在另一台设备上尝试此操作、则可能会正常工作、因为存在防止此情况发生的防护措施、但只能执行很多操作。

    我建议您尝试对 srec 重新编程几次。 如果成功、则您将恢复 bq27742。