This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:TPS61169 -不同占空比下的反馈电压容差和 LED 电流

Guru**** 1646290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113299/tps61169-tps61169---feedback-voltage-tolerance-and-led-current-for-different-dutycycle

器件型号:TPS61169

我想知道2个问题的反馈

1.您能否提供较高温度下的反馈电压容差、例如70°C (请查看随附的屏幕截图-计算值)

根据数据表、计算了不同占空比(10、30、50、75、100)下具有反馈电压的 LED 电流。

  在设计中,灯串中总共有4个 LED。 因此在测试中测量 LED 电流和电压。(随附的屏幕截图-测量值)

  对于较低的占空比、测量值超出计算范围。 您能否提供此偏差的解释或原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Saranya

    在不同占空比下计算出的电流值应处于控制环路将输出电流精确调节至基准电压的条件下。 但是、与内部 EA 偏移相关的控制精度通常更高的 LED 电流(更大的占空比)会产生更好的精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、LED 电流值(占空比不同)的计算方式如数据表中所述。 不过、我想了解如何针对低占空比计算输出电流。 是否需要包括任何其他因素才能准确计算? 基准值在较低占空比下与输出电流的变化情况如何?

    2.您能否解释一下控制精度和内部 EA 偏移、以便更好地理解? 我想知道 理由、根据哪些因素、对于较低的占空比、精度会较低? 它在数据表中有某处说明?

    3.您能否为更高的温度提供反馈电压容差

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Saranya

    请参见数据表中给出的下图、并注意 GM 放大器具有两个输入、一个 Vref 和另一个 FB 电压。数据表给出了 Vref 188mV 至220mV @100%占空比的范围。 在其他占空比条件下(Vref @ d%=Vref@100%* d%)、我们可以预期成比例的结果。 但这并不意味着我们可以精确地获得 FB 电压=Vref。 例如 、即使输入差分信号 Vref-Vfb =0、GM 放大器偏移也意味着存在小输出。 这种 gm 偏移会导致部分控制误差、系统无法精确控制 VFB 到 Vref。 在相当小的占空比下、情况可能会更糟。

    目前、我们无法提供低占空比的准确公式。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang Mason

    感谢您的清晰解释。

    是否可以在较高温度下提供反馈电压(具有容差)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Saranya

      稳压反馈电压的误差不仅与 EA 偏移相关、还与外部功率组件相关。 在不同条件下很难提供。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    反馈电压在整个温度范围内不会保持恒定。 如何在较高温度下评估 LED 电流? 通常、在所有其他驱动器/转换器中、将提供反馈电压与温度间的关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将在内部检查数据表之外是否还有其他可用数据。您是否想分享 有关项目的一些背景信息? 产品似乎对温度很敏感、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于所有汽车产品、工作温度范围为-40至80度。 一般而言、任何需要对此温度范围进行评估的产品。 项目中使用了背光进行显示、因此需要证明/评估较高温度下的 LED 电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息。 我将在获得一些信息后提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Saranya

    检查后、我们仅提供 Vref 数据、数据表中也显示了此数据、该数据在25deg-125deg 的温度下有效。