您好、团队正在寻求您对客户问题的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、团队正在寻求您对客户问题的帮助。
您好、Michael、
对 J15使用 Silk (与原理图相同)
J15-6 (Silk VSYS SENSE)测量0V
J15 -7 (Silk 3.3V)测量3.3V
J15-8 (Silk VSYS)测量-0.116V
J15 -9 (Silk 5V)测量5V
使用适用于 J30的 Silk (与原理图相同)、通过跳线连接引脚2和3
J30-1 (Silk 1.8V)测量1.8V
J30-3 (Silk 3.3V)测量3.3V 电压
TP1 (Silk VCCA) 0V
注意电路板版本 BMC047A
谢谢。
地狱标记、
电路板似乎有问题、我对 Q1 FET 非常怀疑。 您可以尝试在不使用 FET 的情况下为电路板和 PMIC 供电。
为此、请执行以下操作:
您应该会看到至少1个 LED 亮起、并且在 J13或 J14上 LDOVRTC 和 LDOVINT 的测量值应为1.8V。
如果上述操作正常、即使其他电源轨未开启、您也应该能够使用 GUI 与 PMIC 通信。
此致、
Mike
Mark、您好!
请与我们的营销工程师合作更换此 EVM。
Louise Yang (l-yang13@ti.com)
此致、
Mike