This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594EVM:EVM 不工作

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108057/tps6594evm-evm-not-working

器件型号:TPS6594EVM

您好、团队正在寻求您对客户问题的帮助。


问题在于卡电源输入、因此我们没有进行通信或将卡连接到 PC

将3.3V 电压连接到 VSYS 连接器 J6–我们看到没有电流消耗、并且没有任何 LED 亮起
我们在 J15引脚8上进行了测试、得到3.3V 电压–因此 J6上的连接正常
在 J15引脚6上进行测试时、我们看到0V–因此存在问题
在 R21/D1上进行测试、我们得到3.3V 电压
在 R39上进行测试、我们得到0V

测试 R21/D1和 R39之间的导通性时、未发现它们之间没有连接–这是 PCB 中的故障
测试 J15引脚6和 R39之间的导通性时发现它们之间没有连接–这是 PCB 中的故障
R39测量0r、因此部件正常
谢谢你。
-Mark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    在没有任何其他电源连接的情况下、请使用 USB-C 接头将 EVM 连接到 PC。

    您是否在 J15-6处测量3.3V、在 J15-8处测量5V、在 J30-3处测量1.8V?

    -Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    对 J15使用 Silk (与原理图相同)
    J15-6 (Silk VSYS SENSE)测量0V
    J15 -7 (Silk 3.3V)测量3.3V
    J15-8 (Silk VSYS)测量-0.116V
    J15 -9 (Silk 5V)测量5V

    使用适用于 J30的 Silk (与原理图相同)、通过跳线连接引脚2和3
    J30-1 (Silk 1.8V)测量1.8V
    J30-3 (Silk 3.3V)测量3.3V 电压

    TP1 (Silk VCCA) 0V

    注意电路板版本 BMC047A

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地狱标记、

    电路板似乎有问题、我对 Q1 FET 非常怀疑。 您可以尝试在不使用 FET 的情况下为电路板和 PMIC 供电。

    为此、请执行以下操作:

    1. 移除 R26、使 OVPGDRV 悬空。
    2. 移除 R39并将 R27更改为0欧姆、以便 VSYS_SENSE 接地。
    3. 通过 USB-C 将 EVM 连接到 PC
    4. 对 J28上的 VCCA 施加3.3V 电压。 您可以尝试将 J15-7连接到 J28、但我建议使用单独的3.3V 电源。

    您应该会看到至少1个 LED 亮起、并且在 J13或 J14上 LDOVRTC 和 LDOVINT 的测量值应为1.8V。

    如果上述操作正常、即使其他电源轨未开启、您也应该能够使用 GUI 与 PMIC 通信。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike、评估板仍然是新的、是否可以针对退货处理此问题?  

    谢谢你。

    -Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    请与我们的营销工程师合作更换此 EVM。

    Louise Yang (l-yang13@ti.com)

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的反馈、我认为此电路板不起作用。