This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS272C45:允许的最大反向电流

Guru**** 1839620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS272C45
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118055/tps272c45-max-allowed-reverse-current

器件型号:TPS272C45

大家好、团队、

TPS272C45D 用于 VOUT > VS 的设置、在某些情况下、这会导致反向电流通过 MOSFET 体二极管。 数据表中没有关于最大反向电流的规格。 例如、TPS4H160的数据表指定了反向电流 IR (1)和 IR (2)。 您是否可以为 TPS272C45D 制定类似的最大反向电流规格?

谢谢、最诚挚的问候、Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    导通状态期间的最大反向电流将与受热限制的最大正向电流相同。 由于体二极管压降较高、关断状态下的最大反向电流将会低得多。 您可以通过计算最大器件温度和环境温度来进行估算。

    但是、电流限制等功能在反向电流事件期间无法正常工作。

    如有任何其他问题、请告知我。

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    如果我们可以为  TPS4H160指定反向电流 、为什么不为 TPS272C45D 指定反向电流?

    我们如何根据热阻和环境温度估算最大反向电流? (125°C - 25°C)/32.2°C/W = 3.1W 允许的功率耗散、对吧? 3.1W =反向 x Vdrop。 由于我们不知道 Vout 和 VS (VS 肯定是已知的)之间的差异、因此我们不知道体二极管上的压降。  因此、我们需要知道反向电流来计算允许的压降。#

    如果我错了、请告诉我!

    谢谢、最诚挚的问候、Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    正确的做法是、我们也应将该信息添加到 TPS272C45数据表中。 我们将在这方面开展工作。

    作为一个固定值、体二极管压降大约为0.7V (VOUT 和 VS 之间的差值)。 您可以使用此信息来计算最大反向电流。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yichi、SO 3.1W / 0.7V = 4.4A。 这大于指定的输出电流。 我怀疑这是正确的...

    谢谢、最诚挚的问候、Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    额定4A 输出为85摄氏度。 如果在85摄氏度下进行公平比较、则最大电流为1.77A。

    此致、

    您好