大家好、团队、
TPS272C45D 用于 VOUT > VS 的设置、在某些情况下、这会导致反向电流通过 MOSFET 体二极管。 数据表中没有关于最大反向电流的规格。 例如、TPS4H160的数据表指定了反向电流 IR (1)和 IR (2)。 您是否可以为 TPS272C45D 制定类似的最大反向电流规格?
谢谢、最诚挚的问候、Hans
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、您好、Yichi、
如果我们可以为 TPS4H160指定反向电流 、为什么不为 TPS272C45D 指定反向电流?
我们如何根据热阻和环境温度估算最大反向电流? (125°C - 25°C)/32.2°C/W = 3.1W 允许的功率耗散、对吧? 3.1W =反向 x Vdrop。 由于我们不知道 Vout 和 VS (VS 肯定是已知的)之间的差异、因此我们不知道体二极管上的压降。 因此、我们需要知道反向电流来计算允许的压降。#
如果我错了、请告诉我!
谢谢、最诚挚的问候、Hans