This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940 -短路期间的 MOSFET 故障

Guru**** 2518740 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117955/bq76940-bq76940---mosfet-failure-during-short-circuit

器件型号:BQ76940

BQ76940 - circuite2e.ti.com/.../13S-BMS-REV_2D00_2-INTEGRATED_2D00_1.pdf 短路期间的 MOSFET 故障

测试设置:

1.蓄电池规格- 26 Ah,54 V 已充满电的蓄电池

2. SC 阈值- 111mV @ 50us SC 延迟

分流电阻- 1m Ω

在 Battery+和 L-/C-之间放置一个开关、以导致短路。

问题-在短路情况下、放电 MOSFET 出现故障。

注意:我们在 SC 条件下(CHG = 0和 DSG)将两个 FET 都设置为关闭

在 SCD 条件下、MOSFET 需要500us 的关闭时间。 这种延迟是否会导致 FET 脱离 SOA、从而可能导致 FET 发生故障?

此外、我们如何估算不同容量电池组的 SCD 阈值?

MOSFET 规格如下:

1. HY4008B N 沟道增强 MOSFET

VDSS 漏源电压80V

VGSS 栅源电压±25V

4. TJ 最大结温175°C

5:二极管持续正向电流@Tc=25°C 200A

6. Id 持续漏极电流200A

7. RDS (ON)漏源导通状态电阻@ VGS=10V & IDS=100A -典型值2.9、最大值3.5毫欧

8. VGS 阈值- 2V 至4V

如何计算栅极电阻器的值。 目前、我们使用的是1k 电阻器。

原理图随附。